ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Präsentation

Ekip Connect ist die Software von ABB zur Schnittstelle von ABB-kompatiblen Niederspannungsgeräten per Computer. Sie ermöglicht es, Geräte zu konfigurieren, zu überwachen, zu steuern und zu testen.
Ekip Connect kann sich über USB, serielle Netzwerke oder Ethernet-Netzwerke mit Geräten verbinden. Die Verbindung erfolgt über den vorderen Testanschluss oder über Kommunikationsmodule, die am Gerät installiert sind.
Hinweis: Einige Gerätemodelle können nur mit Ekip Connect konfiguriert werden
 

Ekip Connect-Funktionen

Ekip Connect kann je nach Gerät folgende Hauptfunktionen ausführen:
  • Überwachen Sie den Status des angeschlossenen Geräts und zeichnen Sie Informationen auf.
  • Führe die Operation aus, setze zurück, signalisiere Befehle usw.
  • Konfigurieren Sie Schutz-Releases und Geräte mit angepassten Parametern und Logik.
  • Laden Sie Informationen aus mit Datenloggern ausgestatteten Veröffentlichungen herunter.
  • Erstellen Sie Kommunikationsberichte.
  • Speichere und stelle Konfigurationen wieder her.
  • Führen Sie Tests bei den Veröffentlichungen durch.
  • Aktualisieren Sie die Firmware der angeschlossenen Geräte, Module und Zubehör.
  • Sehen Sie sich Softwarepakete aus dem ABB Marketplace an, verwalten Sie sie und aktivieren Sie, um neue Funktionen auf Geräten zu ermöglichen.
 

Schnittstelle

ABB Ekip Connect Interface

 

GebietBeschreibung
AScanning: Seite zum Scannen der Geräte (Einleitung).
Geräte: Liste der vom Scan erkannten Geräte, mit denen Sie ein anderes Gerät auswählen können, mit dem Sie kommunizieren möchten, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.
B
Zusammenfassungsinformationen des Kommunikationsgeräts:
  • Angepasster Gerätename (Parameter CB Tag-Name in der Classic-Ansicht bearbeitbar > Gerätekonfiguration > Anpassbare Informationen)
  • Gerätetyp (Parameter CB-Typ auch in der Classic-Ansicht sichtbar > Information > Allgemeine Parameter)
  • Gerätefamilienkennung
  • Gerätestatus:
    • connection not yet established icon : gefunden, aber Verbindung noch nicht hergestellt
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (alternativ): angeschlossen und normal funktionsfähig
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (alternativ): verbunden, aber mit aktiven Alarmen
    •  disconnected icon : getrennt
C
Seiten sind für das kommunizierende Gerät verfügbar (Kommunikation mit Geräten).
Hinweis: Die Seiten werden nur angezeigt, wenn ein Gerät kommuniziert.
DMarktplatz: Seite zum Kaufen, Ansehen und Installieren von Softwarepaketen für das Gerät (Marktplatz).
Tools: Seite zum Zugriff auf die Ekip Connect-Tools.
E
Oberste Leiste mit Knöpfen:
  • Feedback icon

    : um ein Feedback zu hinterlassen

     

  • user icon : Um dich zu authentifizieren, finde die aktivierte Rolle und Dauer heraus, beantrage eine Rolle und trenne die Verbindung.
  • alarm icon : Um den Benachrichtigungsbereich für Updates, Neuigkeiten, Fehlerbehebungen, Rabatte und Marktplatzmöglichkeiten zu öffnen.
  • Documentation icon

    : um das Hilfehandbuch zu öffnen, um die Dokumentation einzusehen

     

  • ellipsis icon : um das Menü für die Softwareeinstellungen zu öffnen, insbesondere:
    • Ändere die Sprache und das Interface-Thema.
    • Zeigen Sie den Nachrichtenbereich (Nachrichtenbereich) an.
    • Aktualisiere die Software und lade die neueste Firmware für Geräte herunter.
    • Erfahren Sie die Softwareversion, die Benutzerlizenz, die rechtlichen Hinweise und die Liste der Open-Source-Komponenten.
FArbeitsbereich, der entsprechend der ausgewählten Seite besetzt ist.
 

Nachrichtenbereich Um den Nachrichtenbereich anzuzeigen, klicken Sieellipsis iconauf Ansicht und aktivieren Sie den unteren Bereich.

Der Nachrichtenbereich zeigt Nachrichten an, die an Geräte gesendet wurden.
Folgende Operationen sind möglich:
KnopfFunktion
Alles löschen
Löscht die Nachrichtenliste.
error icon Fehler
Zeigt die Fehlermeldungen an/verbirgt sie.
warnings iconWarnungen
Zeigt oder verbirgt die Warnhinweise.
messages iconBotschaften
Zeigt oder verbirgt die Informationsnachrichten.
 

Internetverbindung

Ekip Connect kann auch im Offline-Modus verwendet werden.
Der PC muss nur für folgende Funktionen mit dem Internet verbunden sein:
  • Führen Sie die Authentifizierung für Ekip Connect durch, danach bleibt der Nutzer 30 Tage lang authentifiziert, auch ohne Internetverbindung.
  • Kaufen Sie ein Paket im Marketplace.
  • Aktivieren Sie ein Paket auf dem Gerät über den Marktplatz.
  • Sehen Sie sich die Lizenzen an, die dem Nutzer zur Verfügung stehen und sich auf das angeschlossene Gerät beziehen.