ATS încorporat

This article has been translated automatically. See the original version.

Descrierea funcției
ATS integrat este o funcție care monitorizează sistemul în timp real și, dacă apar defecțiuni în rețeaua electrică, modifică sursa de alimentare a instalației.

 
Sunt gestionate două scenarii:
  • Tranziția închisă principală-principală: dacă există o defecțiune pe o rețea electrică, funcția face posibilă menținerea sarcinilor alimentate folosind o altă rețea electrică ca sursă.
  • Tranziție deschisă generator-generator principal:  dacă apare o defecțiune la rețeaua electrică, funcția permite menținerea sarcinilor alimentate folosind un generator ca sursă.
>> Pentru detalii despre funcția Embedded ATS, vă rugăm să consultați documentul "SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One innovation: Embedded ATS system", disponibil aici sau vizionați videoclipul https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
 

ATS integrat în Ekip Connect
Din Ekip Connect pot fi efectuate următoarele operațiuni:

  • Configurați rapid funcția și întrerupătoarele implicate
 

Cerințe

Acces la funcție
Nerestricționat. Pentru transferul către dispozitiv, este necesar pachetul ATS Main-Tie-Main Closed sau ATS Main-Gen Open, care poate fi achiziționat și activat pe Marketplace.
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
  • Întrerupătoare (Emax 2 și XT) Conținut
Starea dispozitivuluiOricare pentru a configura funcția și a salva configurația.
Conectat și comunicând pentru a transfera configurația pe dispozitiv.
Notă: se recomandă menținerea întrerupătorului în stare deschisă în timpul transferului.
Tipul conexiunii cu dispozitivulConexiune locală: conexiune prin Ekip T&P
Conexiune la distanță: Echipa COM TCP/Echipa COM modulul de comunicare RTU
>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.
 

Cum arată
Notă: imaginea următoare se referă la pagina Main-generator open transition.

ats
 
Parte
Descriere
UnReprezentarea grafică a elementelor
BAria parametrilor elementului selectat în [A].
DefalcareButonul pentru a deschide un alt proiect sau pentru a crea un proiect nou.
Salvează proiectulButonul pentru a salva proiectul pe PC în format .ats.
Notă: formatul .ats este un format proprietar care poate fi citit doar cu Ekip Connect.
TransferButon pentru transferul configurației către dispozitiv
 

Configurează funcția Embedded ATS - Main-tie-main closed transition closed

  1. Apasă pe unelte > ATS încorporat.
  2. Pentru a începe un proiect nou, selectați Main-tie-main closed transition sau faceți clic pe Open project pentru a deschide un proiect salvat anterior
ats
  1. În reprezentarea grafică, faceți clic pe eticheta Main-tie-main closed transition și setați parametrii.
  2. Pentru fiecare întrerupător, faceți clic pe eticheta sa și setați parametrii în parametrii Rolului.
  3. În meniul principal Ekip Connect, faceți clic pe Scanning și conectați primul întrerupător al sistemului cu Ekip Connect (Conectare cu dispozitive).
  4. În Tools > Embedded ATS, în reprezentarea grafică, faceți clic pe eticheta care reprezintă întrerupătorul conectat.
  5. În asocierea cu roluri, selectați întrerupătorul: în reprezentarea grafică, numele și numărul de serie al întrerupătorului selectat apar sub eticheta selectată.
  6. În condițiile de rol , efectuează următoarele acțiuni:
  • verifică dacă modulele hardware listate în Condiții Manuale sunt prezente pe întrerupător și selectează-le în listă.
  • verifică dacă Ekip Connect a detectat corect modulele hardware prezente pe întrerupător și listate în Condiții automate (Icon). Pentru a actualiza lista, apasă pe Reload.
  • ATENȚIE: toate modulele hardware listate atât în condiții Manual , cât și în Automate , sunt necesare pentru funcționare.
  1. Pentru a transfera configurația către întrerupător, faceți clic pe Transfer: când transferul este complet, un mesaj raportează transferurile efectuate.
Notă: pentru a transfera configurația către întrerupător, se recomandă ca întrerupătorul să fie într-o stare deschisă.
Notă: pentru a transfera configurația pe întrerupător, trebuie să fi activat pachetul achiziționat pe Marketplace. Dacă există deja o configurație ATS pe întrerupător, transferul înlocuiește configurația anterioară.
  1. Repetă pașii 5 până la 9 pentru toate întrerupătoarele.
ATENȚIE: nu faceți nicio modificare la configurație după ce ați transferat deja configurația pe cel puțin un întrerupător.
Notă: dacă comunicarea cu întrerupătoarele se face printr-o rețea Modbus (RTU/TCP), este posibilă conectarea mai multor întrerupătoare simultan, configurarea parametrilor funcției Încorporați ATS-ul fiecăruia și apoi transferați configurația simultan către toate dispozitivele
 

Configurează funcția ATS încorporat - Tranziție deschisă cu generator principal

  1. Apasă pe Instrumente > ATS Încorporate.
  2. Pentru a începe un proiect nou, selectați Tranziție deschisă a generatorului principal sau faceți clic pe Deschide proiect pentru a deschide un proiect salvat anterior
ats mode
  1. În reprezentarea grafică, faceți clic pe eticheta Main-generator open transition și setați parametrii.
  2. În meniul principal Ekip Connect, faceți clic pe Scanning și conectați primul întrerupător al sistemului cu Ekip Connect (Conectare cu dispozitive).
  3. În Tools > Embedded ATS, în reprezentarea grafică, faceți clic pe eticheta care reprezintă întrerupătorul conectat.
  4. În asocierea cu roluri, selectați întrerupătorul: în reprezentarea grafică, numele și numărul de serie al întrerupătorului selectat apar sub eticheta selectată.
  5. În condițiile de rol , efectuează următoarele acțiuni:
  • verifică dacă modulele hardware listate în Condiții Manuale sunt prezente pe întrerupător și selectează-le în listă.
  • verifică dacă Ekip Connect a detectat corect modulele hardware prezente pe întrerupător și listate în Condiții automate (Icon). Pentru a actualiza lista, apasă pe Reload.
ATENȚIE: toate modulele hardware listate atât în condiții Manual , cât și în Automate , sunt necesare pentru funcționare.
 
  1. Pentru a transfera configurația către întrerupător, faceți clic pe Transfer: când transferul este complet, un mesaj raportează transferurile efectuate.
Notă: pentru a transfera configurația către întrerupător, se recomandă ca întrerupătorul să fie într-o stare deschisă.
Notă: pentru a transfera configurația pe întrerupător, trebuie să fi activat pachetul achiziționat pe Marketplace. Dacă există deja o configurație ATS pe întrerupător, transferul înlocuiește configurația anterioară.
 
  1. Repetă pașii 5 până la 9 pentru toate întrerupătoarele.
ATENȚIE: nu faceți nicio modificare la configurație după ce ați transferat deja configurația pe cel puțin un întrerupător.
Notă: dacă comunicarea cu întrerupătoarele se face printr-o rețea Modbus (RTU/TCP), este posibil să conectezi mai multe întrerupătoare simultan, să configurezi parametrii de funcție Embedded ATS pentru fiecare și apoi să transferi configurația simultan către toate dispozitivele