Description de la fonction L’ATS embarqué est une fonction qui surveille le système en temps réel et, en cas de dysfonctionnement du réseau électrique, il modifie la source d’alimentation de l’installation.
Deux scénarios sont pris en compte :
Transition fermée main-main : en cas de dysfonctionnement sur un réseau électrique, cette fonction permet de maintenir les charges alimentées en utilisant un autre réseau électrique comme source.
Transition ouverte générateur-principal : en cas de dysfonctionnement du réseau électrique, cette fonction permet de maintenir les charges alimentées en utilisant un générateur comme source.
>> Pour plus de détails sur la fonction ATS embarquée, veuillez consulter le document « SACE Emax 2 and Tmax XT, l’innovation tout-en-un : système ATS embarqué », disponible ici ou regarder la https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA vidéo.
ATS intégré dans Ekip Connect Depuis Ekip Connect, les opérations suivantes peuvent être effectuées :
Configurez rapidement la fonction et les disjoncteurs impliqués
Exigences
Accès à la fonction
Illimité. Pour le transfert vers l’appareil, le paquet ATS Main-Tie-Main Closed ou ATS Main-Gen Open est requis, qui peut être acheté et activé sur le Marketplace.
Type d’appareils qui supportent la fonction
Disjoncteurs (Emax 2 et XT) Contenu
État de l’appareil
Aucun pour configurer la fonction et sauvegarder la configuration. Connecté et en communication pour transférer la configuration sur l’appareil. Note : il est recommandé de garder le disjoncteur en état ouvert pendant le transfert.
Type de connexion avec l’appareil
Connexion locale : connexion via Ekip T&P Connexion à distance : Ekip COM TCP/Ekip COM module de communication RTU
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.
À quoi ça ressemble Note : l’image suivante fait référence à la page Transition ouverte du générateur principal.
Partie
Description
Un
Représentation graphique des éléments
B
Aire pour les paramètres de l’élément sélectionné dans [A].
Panne
Bouton pour ouvrir un autre projet ou en créer un nouveau.
Projet de sauvegarde
Bouton pour enregistrer le projet sur PC au format .ats. Note : le format .ats est un format propriétaire qui ne peut être lu qu’avec Ekip Connect.
Transfert
Bouton pour transférer la configuration vers l’appareil
Configurez la fonction ATS intégré - Main-tie-main closed transition
Cliquez sur Outils > ATS intégrés.
Pour démarrer un nouveau projet, sélectionnez Main-tie-main closed transition ou cliquez sur Ouvert projet pour ouvrir un projet précédemment sauvegardé
Dans la représentation graphique, cliquez sur l’étiquette Main-tie-main closed transition et définissez les paramètres.
Pour chaque disjoncteur, cliquez sur son étiquette et définissez les paramètres dans les paramètres de rôle.
Dans le menu principal Ekip Connect, cliquez sur Scanning et connectez le premier disjoncteur du système à Ekip Connect (Connexion avec les appareils).
Dans Outils > ATS embarqués, dans la représentation graphique, cliquez sur l’étiquette représentant le disjoncteur connecté.
Dans l’association de rôle, sélectionnez le disjoncteur : dans la représentation graphique, le nom et le numéro de série du disjoncteur sélectionné apparaissent sous l’étiquette sélectionnée.
Dans les conditions de rôle , effectuez les actions suivantes :
vérifiez que les modules matériels listés dans les conditions manuelles sont présents sur le disjoncteur et sélectionnez-les dans la liste.
vérifiez que Ekip Connect a correctement détecté les modules matériels présents sur le disjoncteur et listés dans Conditions automatiques (). Pour mettre à jour la liste, cliquez sur Recharger.
AVIS : tous les modules matériels listés à la fois en conditions manuelles et automatiques sont nécessaires pour la fonction.
Pour transférer la configuration vers le disjoncteur, cliquez sur Transfert : lorsque le transfert est terminé, un message indique les transferts effectués.
Remarque : pour transférer la configuration au disjoncteur, il est recommandé que celui-ci soit en état ouvert.
Note : pour transférer la configuration sur le disjoncteur, vous devez avoir activé le package acheté sur Marketplace. Si une configuration ATS existe déjà sur le disjoncteur, le transfert remplace la configuration précédente.
Répétez les étapes 5 à 9 pour tous les disjoncteurs.
AVIS : ne modifiez pas la configuration après avoir déjà transféré la configuration sur au moins un disjoncteur.
Note : si la communication avec les disjoncteurs se fait via un réseau Modbus (RTU/TCP), il est possible de connecter plusieurs disjoncteurs simultanément, de configurer les paramètres de fonction Intégrez les ATS de chacun d’eux, puis transférez la configuration à tous les appareils simultanément
Configurez la fonction ATS intégré - Transition ouverte génératrice principale
Cliquez sur Outils > ATS intégré.
Pour démarrer un nouveau projet, sélectionnez Transition ouverte génératrice principale ou cliquez sur Ouvrir projet pour ouvrir un projet précédemment enregistré
Dans la représentation graphique, cliquez sur l’étiquette Main-generator open transition et définissez les paramètres.
Dans le menu principal Ekip Connect, cliquez sur Scanning et connectez le premier disjoncteur du système à Ekip Connect (Connexion avec les appareils).
Dans Outils > ATS embarqués, dans la représentation graphique, cliquez sur l’étiquette représentant le disjoncteur connecté.
Dans l’association de rôle, sélectionnez le disjoncteur : dans la représentation graphique, le nom et le numéro de série du disjoncteur sélectionné apparaissent sous l’étiquette sélectionnée.
Dans les conditions de rôle , effectuez les actions suivantes :
vérifiez que les modules matériels listés dans les conditions manuelles sont présents sur le disjoncteur et sélectionnez-les dans la liste.
vérifiez que Ekip Connect a correctement détecté les modules matériels présents sur le disjoncteur et listés dans Conditions automatiques (). Pour mettre à jour la liste, cliquez sur Recharger.
AVIS : tous les modules matériels listés à la fois en conditions manuelles et automatiques sont nécessaires pour la fonction.
Pour transférer la configuration vers le disjoncteur, cliquez sur Transfert : lorsque le transfert est terminé, un message indique les transferts effectués.
Remarque : pour transférer la configuration au disjoncteur, il est recommandé que celui-ci soit en état ouvert. Note : pour transférer la configuration sur le disjoncteur, vous devez avoir activé le package acheté sur Marketplace. Si une configuration ATS existe déjà sur le disjoncteur, le transfert remplace la configuration précédente.
Répétez les étapes 5 à 9 pour tous les disjoncteurs.
AVIS : ne modifiez pas la configuration après avoir déjà transféré la configuration sur au moins un disjoncteur.
Note : si la communication avec les disjoncteurs se fait via un réseau Modbus (RTU/TCP), il est possible de connecter plusieurs disjoncteurs simultanément, de configurer les paramètres de fonction Embedded ATS de chacun, puis de transférer la configuration à tous les dispositifs simultanément