Descrizione della funzione L'ATS integrato è una funzione che monitora il sistema in tempo reale e, in caso di malfunzionamenti nella rete elettrica, modifica la fonte di alimentazione dell'installazione.
Vengono gestiti due scenari:
Transizione chiusa main-main: se c'è un malfunzionamento su una rete elettrica, la funzione rende possibile mantenere i carichi alimentati utilizzando un'altra rete elettrica come sorgente.
Transizione aperta generatore principale: se c'è un malfunzionamento nella rete elettrica, la funzione consente di mantenere i carichi alimentati utilizzando un generatore come fonte.
>> Per dettagli sulla funzione Embedded ATS, si prega di consultare il documento "SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One innovation: Embedded ATS system", disponibile qui oppure guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
ATS integrato in Ekip Connect Da Ekip Connect possono essere eseguite le seguenti operazioni:
Configura rapidamente la funzione e gli interruttori automatici coinvolti
Fabbisogno
Accesso alla funzione
Illimitato. Per il trasferimento al dispositivo, è necessario il pacchetto ATS Main-Tie-Main Closed o ATS Main-Gen Open, che può essere acquistato e attivato sul Marketplace.
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
Interruttori automatici (Emax 2 e XT) Contenuto
Stato del dispositivo
Qualsiasi per configurare la funzione e salvare la configurazione. Collegato e comunicando per trasferire la configurazione al dispositivo. Nota: si consiglia di mantenere l'interruttore in stato aperto durante il trasferimento.
Tipo di connessione con il dispositivo
Collegamento locale: collegamento tramite Ekip T&P Connessione remota: Ekip COM TCP/Ekip COM modulo di comunicazione RTU
>> Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti per ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.
Come appare Nota: l'immagine seguente si riferisce alla pagina Main-generator open transition.
Parte
Descrizione
A
Rappresentazione grafica degli elementi
B
Area per i parametri dell'elemento selezionati in [A].
Crollo
Pulsante per aprire un altro progetto o crearne uno nuovo.
Progetto Salva
Pulsante per salvare il progetto sul PC in formato .ats. Nota: il formato .ats è un formato proprietario che può essere letto solo con Ekip Connect.
Trasferimento
Pulsante per trasferire la configurazione al dispositivo
Configura la funzione Embedded ATS - Main-tie-main closed transition
Clicca su Strumenti > ATS Incorporati.
Per iniziare un nuovo progetto, seleziona Main-tie-main closed transition oppure clicca su Apri progetto per aprire un progetto precedentemente salvato
Nella rappresentazione grafica, clicca sull'etichetta Main-tie-main closed transition e imposta i parametri.
Per ogni interruttore, clicca sulla sua etichetta e imposta i parametri nei parametri di Ruolo.
Nel menu principale di Ekip Connect, clicca su Scanning e collega il primo interruttore del sistema con Ekip Connect (Connessione con i dispositivi).
In Tools > Embedded ATS, nella rappresentazione grafica, clicca sull'etichetta che rappresenta l'interruttore elettrico collegato.
Nell'associazione Ruolo, seleziona l'interruttore: nella rappresentazione grafica, il nome e il numero di serie dell'interruttore selezionato compaiono sotto l'etichetta selezionata.
In condizioni di ruolo eseguite le seguenti azioni:
verifica che i moduli hardware elencati nelle condizioni manuali siano presenti sull'interruttore automatico e selezionali nell'elenco.
verifica che Ekip Connect abbia rilevato correttamente i moduli hardware presenti sull'interruttore e elencato in Condizioni automatiche (). Per aggiornare la lista, clicca su Ricarica.
AVVISO: tutti i moduli hardware elencati sia in condizioni Manuali che in condizioni Automatiche sono necessari per la funzione.
Per trasferire la configurazione all'interruttore, clicca su Trasferimento: quando il trasferimento è completo, un messaggio riporta i trasferimenti effettuati.
Nota: per trasferire la configurazione all'interruttore, si raccomanda che l'interruttore sia in stato aperto.
Nota: per trasferire la configurazione all'interruttore, devi aver attivato il pacchetto acquistato su Marketplace. Se esiste già una configurazione ATS sull'interruttore, il trasferimento sostituisce la configurazione precedente.
Ripeti i passaggi dal 5 al 9 per tutti gli interruttori automatici.
AVISSIMO: non apportare modifiche alla configurazione dopo averla già trasferita ad almeno un interruttore.
Nota: se la comunicazione con gli interruttori avviene tramite una rete Modbus (RTU/TCP), è possibile collegare più interruttori contemporaneamente e configurare i parametri di funzione Incorporare ATS di ciascuno e poi trasferire la configurazione su tutti i dispositivi contemporaneamente
Configura la funzione Embedded ATS - Main-generator open transition
Clicca su Strumenti > ATS Incorporato.
Per iniziare un nuovo progetto, seleziona Main-generator open transition oppure clicca su Open project per aprire un progetto precedentemente salvato
Nella rappresentazione grafica, clicca sull'etichetta Main-generator open transition e imposta i parametri.
Nel menu principale di Ekip Connect, clicca su Scanning e collega il primo interruttore del sistema con Ekip Connect (Connessione con i dispositivi).
In Tools > Embedded ATS, nella rappresentazione grafica, clicca sull'etichetta che rappresenta l'interruttore elettrico collegato.
Nell'associazione Ruolo, seleziona l'interruttore: nella rappresentazione grafica, il nome e il numero di serie dell'interruttore selezionato compaiono sotto l'etichetta selezionata.
In condizioni di ruolo eseguite le seguenti azioni:
verifica che i moduli hardware elencati nelle condizioni manuali siano presenti sull'interruttore automatico e selezionali nell'elenco.
verifica che Ekip Connect abbia rilevato correttamente i moduli hardware presenti sull'interruttore e elencato in Condizioni automatiche (). Per aggiornare la lista, clicca su Ricarica.
AVVISO: tutti i moduli hardware elencati sia in condizioni Manuali che in condizioni Automatiche sono necessari per la funzione.
Per trasferire la configurazione all'interruttore, clicca su Trasferimento: quando il trasferimento è completo, un messaggio riporta i trasferimenti effettuati.
Nota: per trasferire la configurazione all'interruttore, si raccomanda che l'interruttore sia in stato aperto. Nota: per trasferire la configurazione all'interruttore, devi aver attivato il pacchetto acquistato su Marketplace. Se esiste già una configurazione ATS sull'interruttore, il trasferimento sostituisce la configurazione precedente.
Ripeti i passaggi dal 5 al 9 per tutti gli interruttori automatici.
AVISSIMO: non apportare modifiche alla configurazione dopo averla già trasferita ad almeno un interruttore.
Nota: se la comunicazione con gli interruttori avviene tramite una rete Modbus (RTU/TCP), è possibile collegare più interruttori contemporaneamente, configurare i parametri di funzione Embedded ATS di ciascuno e poi trasferire la configurazione su tutti i dispositivi contemporaneamente