Beschreibung der Funktion Eingebettete ATS ist eine Funktion, die das System in Echtzeit überwacht und bei Störungen im elektrischen Netz die Stromquelle der Installation ändert.
Zwei Szenarien werden behandelt:
Haupt-Verbindung-Haupt-geschlossener Übergang: Wenn in einem Stromnetz eine Fehlfunktion auftritt, ermöglicht diese Funktion, die Lasten über ein anderes Stromnetz als Quelle mit Strom zu versorgen.
Offener Übergang zum Hauptgenerator: Wenn es eine Störung im Stromnetz gibt, ermöglicht die Funktion es, die Lasten mit einem Generator als Quelle mit Strom zu versorgen.
>> Für Details zur Embedded ATS-Funktion siehe bitte das Dokument "SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One innovation: Embedded ATS system", das hier verfügbar ist oder das Video https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA ansehen.
Eingebettete ATS in Ekip Connect Von Ekip Connect aus können folgende Operationen durchgeführt werden:
Konfigurieren Sie schnell die Funktion und die beteiligten Leistungsschalter
Anforderungen
Zugang zur Funktion
Frei. Für die Übertragung auf das Gerät ist das Paket ATS Main-Tie-Main Closed oder ATS Main-Gen Open erforderlich, das im Marktplatz gekauft und aktiviert werden kann.
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
Leistungsschalter (Emax 2 und XT) Inhalt
Gerätestatus
Irgendeine, um die Funktion zu konfigurieren und die Konfiguration zu speichern. Verbunden und kommunizieren, um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen. Hinweis: Es wird empfohlen, den Leistungsschalter während des Umschaltens im offenen Zustand zu halten.
Art der Verbindung mit dem Gerät
Ortsverbindung: Verbindung über Ekip T&P Fernverbindung: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU Kommunikationsmodul
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das hier verfügbare Dokument 9AKK108467A9238.
Wie es aussieht Hinweis: Das folgende Bild bezieht sich auf die Seite Main-generator Open Transition.
Teil
Beschreibung
Ein
Grafische Darstellung der Elemente
B
Fläche für die Parameter des in [A] ausgewählten Elements.
Panne
Button, um ein anderes Projekt zu öffnen oder ein neues Projekt zu erstellen.
Speichern des Projekts
Button, um das Projekt auf dem PC im .ats-Format zu speichern. Hinweis: Das .ats-Format ist ein proprietäres Format, das nur mit Ekip Connect gelesen werden kann.
Übertragung
Knopf zur Übertragung der Konfiguration auf das Gerät
Konfigurieren Sie die Funktion Embedded ATS – Main-tie-main geschlossener Übergang
Klicken Sie auf Tools > Embedded ATS.
Um ein neues Projekt zu starten, wählen Sie Main-tie-main closed transition oder klicken Sie auf Open project , um ein zuvor gespeichertes Projekt zu öffnen
In der grafischen Darstellung klicken Sie auf das Label Main-tie-main closed transition und setzen Sie die Parameter.
Für jeden Leistungsschalter klicke auf sein Label und setze die Parameter unter Rollenparameter.
Im Hauptmenü Ekip Connect klicken Sie auf Scanning und verbinden Sie den ersten Leistungsschalter des Systems mit Ekip Connect (Verbindung mit Geräten).
In Tools > Embedded ATS klicken Sie in der grafischen Darstellung auf das Label, das den angeschlossenen Leistungsschalter darstellt.
In der Rollenzuordnung wählen Sie den Leistungsschalter aus: In der grafischen Darstellung erscheinen der Name und die Seriennummer des ausgewählten Leistungsschalters unter dem ausgewählten Etikett.
In Rollenbedingungen führen Sie folgende Aktionen aus:
überprüfen Sie, ob die in den manuellen Bedingungen aufgeführten Hardwaremodule auf dem Leistungsschalter vorhanden sind, und wählen Sie sie in der Liste aus.
Überprüfen Sie, ob Ekip Connect die auf dem Leistungsschalter vorhandenen Hardware-Module korrekt erkannt hat und unter Automatischen Bedingungen () aufgeführt sind. Um die Liste zu aktualisieren, klicken Sie auf Neuladen.
HINWEIS: Alle Hardwaremodule, die sowohl in manuellen als auch in automatischen Bedingungen aufgeführt sind, sind für diese Funktion notwendig.
Um die Konfiguration an den Leistungsschalter zu übertragen, klicken Sie auf Übertragen: Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, meldet eine Nachricht die durchgeführten Übertragungen.
Hinweis: Um die Konfiguration auf den Leistungsschalter zu übertragen, wird empfohlen, dass der Leistungsschalter im offenen Zustand ist.
Hinweis: Um die Konfiguration auf den Leistungsschalter zu übertragen, müssen Sie das gekaufte Paket im Marktplatz aktiviert haben. Wenn bereits eine ATS-Konfiguration am Leistungsschalter vorhanden ist, ersetzt die Übertragung die vorherige Konfiguration.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für alle Leistungsschalter.
HINWEIS: Nehmen Sie keine Änderungen an der Konfiguration vor, nachdem Sie die Konfiguration bereits auf mindestens einen Leistungsschalter übertragen haben.
Hinweis: Wenn die Kommunikation mit den Leistungsschaltern über ein Modbus-Netzwerk (RTU/TCP) erfolgt, ist es möglich, mehrere Leistungsschalter gleichzeitig zu verbinden und die Funktionsparameter zu konfigurieren. Eingebettete ATS jedes einzelnen und dann die Konfiguration gleichzeitig auf alle Geräte übertragen
Konfigurieren Sie die Funktion Embedded ATS - Main-Generator Open Transition
Klicken Sie auf Tools > Embedded ATS.
Um ein neues Projekt zu starten, wählen Sie Main-generator Open Transition oder klicken Sie auf Open Project , um ein zuvor gespeichertes Projekt zu öffnen
In der grafischen Darstellung klicken Sie auf das Label Main-generator öffnen und legen Sie die Parameter ein.
Im Hauptmenü Ekip Connect klicken Sie auf Scanning und verbinden Sie den ersten Leistungsschalter des Systems mit Ekip Connect (Verbindung mit Geräten).
In Tools > Embedded ATS klicken Sie in der grafischen Darstellung auf das Etikett, das den angeschlossenen Leistungsschalter darstellt.
In der Rollenzuordnung wählen Sie den Leistungsschalter aus: In der grafischen Darstellung erscheinen der Name und die Seriennummer des ausgewählten Leistungsschalters unter dem ausgewählten Etikett.
In Rollenbedingungen führen Sie folgende Aktionen aus:
überprüfen Sie, ob die in den manuellen Bedingungen aufgeführten Hardwaremodule auf dem Leistungsschalter vorhanden sind, und wählen Sie sie in der Liste aus.
Überprüfen Sie, ob Ekip Connect die auf dem Leistungsschalter vorhandenen Hardware-Module korrekt erkannt hat und unter Automatischen Bedingungen () aufgeführt sind. Um die Liste zu aktualisieren, klicken Sie auf Neuladen.
HINWEIS: Alle Hardwaremodule, die sowohl in manuellen als auch in automatischen Bedingungen aufgeführt sind, sind für diese Funktion notwendig.
Um die Konfiguration an den Leistungsschalter zu übertragen, klicken Sie auf Übertragen: Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, meldet eine Nachricht die durchgeführten Übertragungen.
Hinweis: Um die Konfiguration auf den Leistungsschalter zu übertragen, wird empfohlen, dass der Leistungsschalter im offenen Zustand ist. Hinweis: Um die Konfiguration auf den Leistungsschalter zu übertragen, müssen Sie das gekaufte Paket im Marktplatz aktiviert haben. Wenn bereits eine ATS-Konfiguration am Leistungsschalter vorhanden ist, ersetzt die Übertragung die vorherige Konfiguration.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für alle Leistungsschalter.
HINWEIS: Nehmen Sie keine Änderungen an der Konfiguration vor, nachdem Sie die Konfiguration bereits auf mindestens einen Leistungsschalter übertragen haben.
Hinweis: Wenn die Kommunikation mit den Leistungsschaltern über ein Modbus-Netzwerk (RTU/TCP) erfolgt, ist es möglich, mehrere Leistungsschalter gleichzeitig anzuschließen, die Funktionsparameter jedes einzelnen im Embedded ATS zu konfigurieren und die Konfiguration dann gleichzeitig auf alle Geräte zu übertragen