Beschrijving van de functie Embedded ATS is een functie die het systeem in realtime monitort en als er storingen zijn in het elektrische netwerk, verandert deze de stroombron van de installatie.
Twee scenario's worden behandeld:
Hoofd-aansluiting-hoofd gesloten overgang: als er een storing is op een elektrisch netwerk, maakt de functie het mogelijk om de belastingen van stroom te houden via een ander elektriciteitsnet als bron.
Hoofdgenerator open overgang: als er een storing is in het elektriciteitsnetwerk, maakt de functie het mogelijk om de belastingen van stroom te houden met een generator als bron.
>> Voor details over de Embedded ATS-functie, raadpleeg het document "SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One innovation: Embedded ATS system", beschikbaar hier of bekijk de video https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
Embedded ATS in Ekip Connect Vanuit Ekip Connect kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:
Configureer snel de functie en de betrokken stroomonderbrekers
Eisen
Toegang tot de functie
Onbeperkt. Voor overdracht naar het apparaat is pakket ATS Main-Tie-Main Closed of ATS Main-Gen Open vereist, dat kan worden gekocht en geactiveerd op Marketplace.
Type apparaten die de functie ondersteunen
Stroomonderbrekers (Emax 2 en XT)-inhoud
Apparaatstatus
Any om de functie te configureren en de configuratie op te slaan. Verbonden en communiceren om de configuratie naar het apparaat over te dragen. Let op: het wordt aanbevolen om de zekering tijdens de overdracht in open staat te houden.
Type verbinding met het apparaat
Lokale verbinding: verbinding via Ekip T&P Externe verbinding: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU communicatiemodule
>> Voor meer details over de ondersteunde apparaten en de vereisten voor elk, raadpleeg document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.
Hoe het eruitziet Opmerking: de volgende afbeelding verwijst naar de pagina Main-generator open overgang.
Deel
Beschrijving
Een
Grafische weergave van de elementen
B
Oppervlakte voor de parameters van het element dat in [A] is geselecteerd.
Panne
Knop om een ander project te openen of een nieuw project aan te maken.
Saveproject
Knop om het project op de pc op te slaan in .ats-formaat. Opmerking: het .ats-formaat is een propriëtair formaat dat alleen gelezen kan worden met Ekip Connect.
Overdracht
Knop om de configuratie naar het apparaat over te zetten
Configureer de functie Embedded ATS - Main-tie-main gesloten overgang
Klik op Tools > Embedded ATS.
Om een nieuw project te starten, selecteer je Main-tie-main gesloten overgang of klik je op Open project om een eerder opgeslagen project te openen
Klik in de grafische weergave op het label Main-tie-main gesloten overgang en stel de parameters in.
Klik voor elke stroomonderbreker op het label en stel de parameters in in Rolparameters.
In het hoofdmenu van Ekip Connect klik je op Scanning en verbind je de eerste stroomonderbreker van het systeem met Ekip Connect (Verbinding met apparaten).
In Tools > Embedded ATS, klik je in de grafische weergave op het label dat de aangesloten stroomonderbreker aangeeft.
Selecteer in Rolassociatie de stroomonderbreker: in de grafische weergave verschijnen de naam en het serienummer van de geselecteerde stroomonderbreker onder het geselecteerde label.
In Rolvoorwaarden voert u de volgende handelingen uit:
controleer of de hardwaremodules die in de handmatige condities zijn vermeld aanwezig zijn op de stroomonderbreker en selecteer deze in de lijst.
Controleer of Ekip Connect de hardwaremodules op de zekering, die aanwezig zijn op de zekering, correct heeft gedetecteerd en vermeld in Automatische condities (). Om de lijst bij te werken, klik je op Herladen.
OPMERKING: alle hardwaremodules die zowel in Handmatige als in Automatische omstandigheden worden vermeld, zijn noodzakelijk voor de functie.
Om de configuratie naar de stroomonderbreker over te dragen, klik je op Overdracht: wanneer de overdracht is voltooid, meldt een bericht dat de overdrachten zijn uitgevoerd.
Opmerking: om de configuratie naar de zekering over te dragen, wordt aanbevolen dat de zekering in open staat staat.
Opmerking: om de configuratie naar de stroomonderbreker over te zetten, moet je het gekochte pakket op Marketplace hebben geactiveerd. Als er al een ATS-configuratie op de stroomonderbreker bestaat, vervangt de overdracht de vorige configuratie.
Herhaal stappen 5 tot en met 9 voor alle zekeringen.
OPMERKING: breng geen wijzigingen aan in de configuratie nadat je de configuratie al hebt overgezet naar ten minste één zekering.
Opmerking: als de communicatie met de stroomonderbrakers via een Modbus-netwerk (RTU/TCP) verloopt, is het mogelijk om meerdere stroomonderonderbrekers tegelijk aan te sluiten en de functieparameters te configureren. Ingebedde ATS van elk apparaat en vervolgens de configuratie gelijktijdig naar alle apparaten overdragen
Configureer de functie Embedded ATS - Main-generator open overgang
Klik op Tools > Embedded ATS.
Om een nieuw project te starten, selecteer je Main-generator open transitie of klik je op Open project om een eerder opgeslagen project te openen
Klik in de grafische weergave op het label Main-generator open transitie en stel de parameters in.
In het hoofdmenu van Ekip Connect klik je op Scanning en verbind je de eerste stroomonderbreker van het systeem met Ekip Connect (Verbinding met apparaten).
In Tools > Embedded ATS, klik je in de grafische weergave op het label dat de aangesloten stroomonderbreker aangeeft.
Selecteer in Rolassociatie de stroomonderbreker: in de grafische weergave verschijnen de naam en het serienummer van de geselecteerde stroomonderbreker onder het geselecteerde label.
In Rolvoorwaarden voert u de volgende handelingen uit:
controleer of de hardwaremodules die in de handmatige condities zijn vermeld aanwezig zijn op de stroomonderbreker en selecteer deze in de lijst.
Controleer of Ekip Connect de hardwaremodules op de zekering, die aanwezig zijn op de zekering, correct heeft gedetecteerd en vermeld in Automatische condities (). Om de lijst bij te werken, klik je op Herladen.
OPMERKING: alle hardwaremodules die zowel in Handmatige als in Automatische omstandigheden worden vermeld, zijn noodzakelijk voor de functie.
Om de configuratie naar de stroomonderbreker over te dragen, klik je op Overdracht: wanneer de overdracht is voltooid, meldt een bericht dat de overdrachten zijn uitgevoerd.
Opmerking: om de configuratie naar de zekering over te dragen, wordt aanbevolen dat de zekering in open staat staat. Opmerking: om de configuratie naar de stroomonderbreker over te zetten, moet je het gekochte pakket op Marketplace hebben geactiveerd. Als er al een ATS-configuratie op de stroomonderbreker bestaat, vervangt de overdracht de vorige configuratie.
Herhaal stappen 5 tot en met 9 voor alle zekeringen.
OPMERKING: breng geen wijzigingen aan in de configuratie nadat je de configuratie al hebt overgezet naar ten minste één zekering.
Opmerking: als communicatie met de stroomonderbrakers via een Modbus-netwerk (RTU/TCP) verloopt, is het mogelijk om meerdere stroomonderbrekers tegelijk aan te sluiten, de functieparameters van elk in Embedded ATS te configureren en vervolgens de configuratie gelijktijdig over te dragen aan alle apparaten