Pentru a accesa funcțiile avansate ale Ekip Connect, cum ar fi cele care necesită un rol specific, utilizatorii trebuie să se conecteze la MyABB în cadrul instrumentului.
MyABB servește ca serviciul partajat care permite utilizatorilor să se autentifice în întregul ecosistem digital ABB, folosind aceleași acreditări.
Pentru utilizatorii care nu dețin deja un cont, procesul de înregistrare poate fi inițiat direct în instrument, urmând linkul desemnat pentru înregistrare.
Înregistrarea este complet gratuită și se adresează atât utilizatorilor de afaceri , cât și celor personale .
Cerințe de înregistrare
Adresa de e-mail nu trebuie să fi fost folosită anterior pentru înregistrarea pe MyABB.
Parola trebuie să aibă cel puțin 8 caractere și să conțină 3 tipuri diferite de caractere: litere mici / mari, cifre sau simboluri.
Parola nu poate fi aceeași ca în cele 24 anterioare.
Durata minimă a parolei este de o zi, în timp ce maxima este de 365 de zile.
Contul va fi suspendat după șase încercări greșite; Utilizatorii vor trebui să aștepte 30 de minute înainte de a încerca să acceseze din nou.
Se recomandă autentificarea multi-factor.
Validitatea autentificării în caz de absență a rețelei
Pentru a facilita utilizarea funcționalităților avansate ale Echip Connect 3 chiar și în circumstanțe excepționale în care utilizatorii au nevoie de muncă fără conexiune la internet, Ekip Connect 3 oferă utilizatorilor posibilitatea de a salva datele de autentificare offline pentru o perioadă de 14 zile.
Această funcționalitate funcționează fără probleme, fără a necesita intervenția utilizatorului: după autentificarea cu succes prin MyABB, Ekip Connect 3 păstrează informațiile salvate pentru o perioadă de 14 zile de la cea mai recentă utilizare a instrumentului, cu o conexiune la internet accesibilă.
După 14 zile, dacă utilizatorii nu se reconectează la internet folosind Ekip Connect 3, vor păstra accesul la instrument, dar nu vor putea folosi funcțiile avansate care necesită autentificare.
Cele mai bune practici de autentificare și securitateDeși MyABB impune o lungime minimă a parolei de 8 caractere, cu cerințe de complexitate, recomandăm practici mai stricte:
Folosește cel puțin 12 caractere pentru securitate sporită
Include un amestec de majuscule/mici, numere și simboluri
Evită informațiile personale sau cuvintele din dicționar
Nu împărtăși niciodată parola cu colegii
Schimbă parola imediat dacă suspectezi o compromisură
Nu reutilizați cele 24 de parole anterioare (impuse de sistem)
Autentificare multifactor (MFA)
Recomandăm cu tărie să activezi MFA pe contul tău MyABB:
1. Protecția MFA
• Adaugă un al doilea strat de autentificare dincolo de parolă
• Necesar la accesarea serviciilor cloud ABB (Ability, Digital Manager)
• Previne accesul neautorizat chiar dacă parola este compromisă
2. Metode MFA suportate
• Parole de o singură utilizare bazate pe timp (TOTP) prin aplicații de autentificare
• Mesaje SMS către telefonul mobil înregistrat
3. Instrucțiuni de configurare
• În setările contului MyABB: "Securitate" → "Activează MFA"
• Alege metoda MFA preferată
• Salvează codurile de rezervă într-o locație sigură
• Testează MFA cu autentificare înainte de a activa complet
Securitatea sesiunilor
Sesiunile MyABB sunt gestionate automat:
Valabilitate de autentificare de 30 de zile după autentificarea reușită
Timeout automat după o inactivitate prelungită (recomandat: 1 oră)
Autentificare offline stocată în cache timp de 14 zile pentru operațiuni locale
După 14 zile fără internet: funcțiile avansate necesită reautentificare
Delogare manuală disponibilă în meniul contului MyABB
Monitorizarea securității conturilor
Monitorizează-ți contul MyABB pentru activități suspecte:
Verifică activitatea recentă de autentificare în setările contului MyABB
Verifică fila "Active Sessions" pentru locații/dispozitive neașteptate
Raportează imediat activitatea suspectă la Suportul ABB
Actualizează parola dacă observi acces neautorizat
Pierderea accesului
Dacă pierzi accesul la contul tău MyABB:
Folosește linkul "Am uitat parola" pe pagina de autentificare MyABB
Urmează procesul de verificare prin email
Dacă emailul nu este disponibil, contactați suportul ABB pentru verificarea companiei
Așteaptă-te la 24-48 de ore pentru procesul de recuperare a contului