Scanarea magistralului serial

This article has been translated automatically. See the original version.
Notă: comunicarea cu modulul serial (Ekip Com modbus RTU) este posibilă doar dacă parametrul "Local bus" este activat. Vă rugăm să consultați manualul dispozitivului pentru informații despre activarea acestuia.
 

Cum să începi Scanning prin Serial Bus

Procedura pentru Scanning pentru căutarea dispozitivelor conectate prin rețeaua serială Modbus RS485 este descrisă mai jos.
 
  1. Pe pagina Scanning în Connection to devices, pentru a configura parametrii magistralei serial, apasă pe Configure lângă Serial.
"Configure" Botton
  1. Setează parametrii și apasă pe OK.
IMPORTANT: valorile setate trebuie să corespundă celor setate pe dispozitiv.
>> Pentru detalii despre parametrii comunicării seriale prin magistrală, vezi Parametri de scanare serială.
 
  1. Apasă pe Scanning lângă Serial: Ekip Connect începe scanarea
"Scan" Botton
Notă: în timp ce Scanning este în desfășurare, este posibil să se folosească Ekip Connect. Totuși, nu este posibil să se lanseze o altă scanare.
 
  1. Când Scanning se termină, procedează astfel:
Dacă găsea...Apoi...Apoi...
Doar un singur dispozitiv
  • Sunt afișate elementele din meniul dispozitivului.
  • Pagina Scanning este actualizată cu informații despre dispozitivul găsit.
1. Verifică dacă starea dispozitivului este CONECTAT.
2. Selectați pagina necesară și începeți configurarea și monitorizarea dispozitivului.
mai mult de un dispozitiv
  • Elementele din meniu pentru care Ekip Connect a activat automat comunicarea apar.
  • Pagina Scanning este actualizată cu informații despre dispozitivul găsit.
1. Apasă pe SELECT corespunzător dispozitivului în cauză.
2. Verifică dacă statusul dispozitivului este CONECTAT.
3. Selectează pagina necesară pentru a începe configurarea și monitorizarea dispozitivului.
Notă: dacă scanarea se termină și nu a fost găsit niciun dispozitiv, consultați "Depanare".


Parametri de scanare serială

Parametrii pentru Scanning serial sunt descriși mai jos.
Notă: acolo unde este disponibil, dacă nu sunteți sigur de valorile de selectat, alegeți Select all în caseta listei.
Descrierea parametrilorValoarea implicită pentru dispozitivele ABB
COM
Lista porturilor de comunicații disponibile la pornirea Ekip Connect.
IMPORTANT: dacă un adaptor nou a devenit disponibil în timpul Performing Ekip Connect, apasă pe Actualizează porturi.
Notă: selectează Afișează doar taste ABB pentru a afișa doar porturile cu unități de comunicație Ekip T&P.
-
Baudrate
Viteza comunicării (rată de baud).19200 biți/secundă
ParitateModuri de monitorizare a erorii pentru pachetul de informații.CHIAR
TimeoutTimpul maxim de așteptare pentru un răspuns de la dispozitivele căutate.100 ms
Adrese
Adrese pentru a căuta dispozitive compatibile.
  • Select 1...31: limitează Scanning-ul la adrese de la 1 la 31
  • Scanarea parametrilor rezervați: extinde Scanning către adrese de la 248 la 254.
3, 4 și 247