Accedi con MyABB

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Per accedere alle funzionalità avanzate di Ekip Connect, come quelle che richiedono un ruolo specifico, gli utenti devono accedere a MyABB all'interno dello strumento.

MyABB funge da servizio condiviso che permette agli utenti di autenticarsi in tutto l'ecosistema digitale ABB, utilizzando le stesse credenziali.

 

Login page

 

Per gli utenti che non possiedono già un account, il processo di registrazione può essere avviato direttamente dallo strumento seguendo il link di registrazione designato.

La registrazione è completamente gratuita e si rivolge sia agli utenti aziendali che a quelli privati .

 

Requisiti di registrazione

  • L'indirizzo e-mail non deve essere stato precedentemente utilizzato per registrarsi su MyABB.
  • La password deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere 3 tipi diversi di caratteri: lettere minuscole / maiuscole, numeri o simboli.
  • La password non può essere la stessa delle precedenti 24.
  • La durata minima della password è di un giorno, mentre la massima è di 365 giorni.
  • L'account verrà sospeso dopo sei tentativi errati; Gli utenti dovranno attendere 30 minuti prima di tentare di accedervi nuovamente.
  • Si consiglia l'autenticazione multifattore.

 

Validità di accesso in caso di assenza di rete

Per facilitare l'utilizzo delle funzionalità avanzate di Ekip Connect 3 anche in circostanze eccezionali in cui gli utenti necessitano di lavoro senza connessione internet, Ekip Connect 3 offre agli utenti la possibilità di salvare le credenziali di accesso offline per un periodo di 14 giorni.

Questa funzionalità funziona senza soluzione di continuità, senza necessità di alcun intervento dell'utente: dopo il login riuscito tramite MyABB, Ekip Connect 3 conserva le informazioni salvate per un periodo di 14 giorni dall'ultima volta di utilizzo dello strumento con una connessione internet accessibile.

Dopo 14 giorni, se gli utenti non si riconnettono a internet tramite Ekip Connect 3, manterranno l'accesso allo strumento ma non potranno utilizzare le funzionalità avanzate che richiedono l'accesso.

 

Migliori pratiche di autenticazione e sicurezzaSebbene MyABB applichi una lunghezza minima della password di 8 caratteri con requisiti di complessità, raccomandiamo pratiche più rigorose:

  • Usa almeno 12 caratteri per una sicurezza potenziata
  • Includere una combinazione di maiuscolo/minuscolo, numeri e simboli
  • Evita informazioni personali o parole da dizionario
  • Non condividere mai la password con i colleghi
  • Cambia la password immediatamente se sospetti una compromessa
  • Non riutilizzare le precedenti 24 password (imposta dal sistema)

Autenticazione Multi-Factor (MFA)

Raccomandiamo vivamente di abilitare la MFA sul tuo account MyABB:

1. Protezione MFA

   • Aggiunge un secondo livello di autenticazione oltre la password

   • Richiesto nell'accesso ai servizi cloud ABB (Ability, Digital Manager)

   • Previene accessi non autorizzati anche se la password viene compromessa

2. Metodi MFA supportati

   • Password Uniche Basate sul Tempo (TOTP) tramite app di autenticazione

   • SMS al telefono cellulare registrato

3. Istruzioni di Configurazione

   • Nelle impostazioni dell'account MyABB: "Sicurezza" → "Abilita MFA"

   • Scegliere il metodo MFA preferito

   • Salva i codici di backup in una posizione sicura

   • Testare MFA con login prima di abilitare completamente

Sicurezza delle sessioni

Le sessioni MyABB sono gestite automaticamente:

  • Validità dell'autenticazione di 30 giorni dopo il login riuscito
  • Timeout automatico dopo inattività prolungata (consigliato: 1 ora)
  • Login offline memorizzato nella cache per 14 giorni per operazioni locali
  • Dopo 14 giorni senza internet: funzionalità avanzate richiedono una nuova autenticazione
  • Accesso manuale disponibile nel menu account MyABB

Monitoraggio della sicurezza degli account

Monitora il tuo account MyABB per eventuali attività sospette:

  • Controlla l'attività di login recente nelle impostazioni dell'account MyABB
  • Consulta la scheda "Active Sessions" per località/dispositivi imprevisti
  • Segnala immediatamente attività sospette al supporto ABB
  • Aggiorna la password se noti un accesso non autorizzato

Perdita di accesso

Se perdi l'accesso al tuo account MyABB:

  • Usa il link "Password dimenticata" sulla pagina di login MyABB
  • Segui il processo di verifica via email
  • Se l'email non è disponibile, contatta l'assistenza ABB con la verifica aziendale
  • Aspettati 24-48 ore per il processo di recupero dell'account
  • Registra le informazioni di contatto di backup