Connectez-vous avec MyABB

This article has been translated automatically. See the original version.

Pour accéder aux fonctionnalités avancées de Ekip Connect, telles que celles nécessitant un rôle spécifique, les utilisateurs doivent se connecter à MyABB via l’outil.

MyABB sert de service partagé qui permet aux utilisateurs de s’authentifier à travers l’ensemble de l’écosystème numérique ABB, en utilisant les mêmes identifiants.

 

Login page

 

Pour les utilisateurs qui ne possèdent pas encore de compte, le processus d’inscription peut être lancé directement dans l’outil en suivant le lien d’inscription désigné.

L’inscription est entièrement gratuite et s’adresse aussi bien aux utilisateurs professionnels qu’aux particuliers .

 

Exigences d’inscription

  • L’adresse e-mail ne doit pas avoir été utilisée auparavant pour s’enregistrer sur MyABB.
  • Le mot de passe doit faire au moins 8 caractères et contenir 3 types de caractères différents : lettres minuscules / majuscules, chiffres ou symboles.
  • Le mot de passe ne peut pas être le même que les 24 précédents.
  • La durée minimale du mot de passe est d’un jour, tandis que la durée maximale est de 365 jours.
  • Le compte sera suspendu après six tentatives incorrectes ; Les utilisateurs devront attendre 30 minutes avant de tenter d’y accéder à nouveau.
  • L’authentification multifactorielle est recommandée.

 

Validité de la connexion en cas d’absence réseau

Pour faciliter l’utilisation des fonctionnalités avancées de Ekip Connect 3 même dans des circonstances exceptionnelles où les utilisateurs ont besoin de travail sans connexion internet, Ekip Connect 3 offre aux utilisateurs la possibilité d’enregistrer leurs identifiants hors ligne pendant une durée de 14 jours.

Cette fonctionnalité fonctionne sans interruption, sans intervention utilisateur : après une connexion réussie via MyABB, Ekip Connect 3 conserve les informations enregistrées pendant 14 jours à partir de la dernière utilisation de l’outil avec une connexion internet disponible.

Après 14 jours, si les utilisateurs ne se reconnectent pas à Internet via Ekip Connect 3, ils conserveront l’accès à l’outil mais ne pourront plus utiliser les fonctionnalités avancées qui nécessitent la connexion.

 

Bonnes pratiques d’authentification et de sécuritéBien que MyABB impose une longueur minimale de mot de passe de 8 caractères avec des exigences de complexité, nous recommandons des pratiques plus strictes :

  • Utilisez au moins 12 caractères pour une sécurité renforcée
  • Incluez un mélange de majuscules/minuscules, de chiffres et de symboles
  • Évitez les informations personnelles ou les mots du dictionnaire
  • Ne partagez jamais votre mot de passe avec vos collègues
  • Changez immédiatement le mot de passe si vous soupçonnez une compromission
  • Ne pas réutiliser les 24 mots de passe précédents (système appliqué)

Authentification multifacteur (MFA)

Nous recommandons vivement d’activer la MFA sur votre compte MyABB :

1. Protection MFA

   • Ajoute une deuxième couche d’authentification au-delà du mot de passe

   • Obligatoire lors de l’accès aux services cloud ABB (Ability, Digital Manager)

   • Empêche les accès non autorisés même si le mot de passe est compromis

2. Méthodes MFA prises en charge

   • Mots de passe à usage unique basés sur le temps (TOTP) via des applications d’authentification

   • Messages SMS vers un téléphone mobile enregistré

3. Instructions de configuration

   • Dans les paramètres du compte MyABB : « Sécurité » → « Activer la MFA »

   • Choisir la méthode MFA préférée

   • Enregistrer les codes de secours dans un lieu sécurisé

   • Tester la MFA avec la connexion avant d’activer complètement

Sécurité des sessions

Les sessions MyABB sont gérées automatiquement :

  • Validité d’authentification de 30 jours après la connexion réussie
  • Temps mort automatique après une inactivité prolongée (recommandé : 1 heure)
  • Connexion hors ligne mise en cache pendant 14 jours pour les opérations locales
  • Après 14 jours sans internet : les fonctionnalités avancées nécessitent une réauthentification
  • Déconnexion manuelle disponible dans le menu du compte MyABB

Surveillance de la sécurité des comptes

Surveillez votre compte MyABB pour détecter toute activité suspecte :

  • Vérifiez l’activité de connexion récente dans les paramètres du compte MyABB
  • Consultez l’onglet « Sessions actives » pour détecter des emplacements/appareils inattendus
  • Signalez immédiatement toute activité suspecte au support ABB
  • Mettez à jour le mot de passe si vous remarquez un accès non autorisé

Perte d’accès

Si vous perdez l’accès à votre compte MyABB :

  • Utilisez le lien « Mot de passe oublié » sur la page de connexion MyABB
  • Suivez le processus de vérification par e-mail
  • Si l’email n’est pas disponible, contactez le support ABB pour la vérification de l’entreprise
  • Attendez-vous à 24 à 48 heures pour le processus de récupération de compte
  • Faites enregistrer les coordonnées de secours