Om toegang te krijgen tot de geavanceerde functies van Ekip Connect, zoals die welke een specifieke rol vereisen, moeten gebruikers inloggen op MyABB binnen de tool.
MyABB fungeert als de gedeelde dienst waarmee gebruikers zich kunnen authenticeren binnen het gehele digitale ABB-ecosysteem, waarbij dezelfde inloggegevens worden gebruikt.
Voor gebruikers die nog geen account hebben, kan het registratieproces direct binnen de tool worden gestart door de aangewezen registratielink te volgen.
Registratie is volledig gratis en bedient zowel zakelijke als particuliere gebruikers.
Registratievereisten
Het e-mailadres mag niet eerder zijn gebruikt om zich te registreren op MyABB.
Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn en 3 verschillende tekentypes bevatten: kleine / hoofdletters, cijfers of symbolen.
Het wachtwoord kan niet hetzelfde zijn als de vorige 24.
De minimale wachtwoordduur is één dag, terwijl de maximale 365 dagen is.
Het account wordt na zes foute pogingen geschorst; Gebruikers moeten 30 minuten wachten voordat ze opnieuw proberen toegang te krijgen.
Multi-factor authenticatie wordt aanbevolen.
Logingeldigheid bij afwezigheid van netwerk
Om het gebruik van de geavanceerde functionaliteiten van Ekip Connect 3 te vergemakkelijken, zelfs in uitzonderlijke omstandigheden waarin gebruikers zonder internetverbinding moeten werken, biedt Ekip Connect 3 gebruikers de mogelijkheid om inloggegevens offline op te slaan gedurende een periode van 14 dagen.
Deze functionaliteit werkt naadloos en vereist enige gebruikersinterventie: na succesvolle inloggen via MyABB bewaart Ekip Connect 3 de opgeslagen informatie gedurende een periode van 14 dagen vanaf het meest recente gebruik van de tool met een toegankelijke internetverbinding.
Na 14 dagen, als gebruikers niet opnieuw verbinding maken met het internet via Ekip Connect 3, behouden ze de toegang tot de tool, maar kunnen ze de geavanceerde functies die inloggen vereisen niet meer gebruiken.
Best practices voor authenticatie en beveiligingHoewel MyABB een minimale wachtwoordlengte van 8 tekens handhaaft met complexiteitseisen, raden wij strengere praktijken aan:
Gebruik minstens 12 personages voor verbeterde beveiliging
Voeg een mix van hoofd- en kleine letters, getallen en symbolen toe
Vermijd persoonlijke informatie of woordenboekwoorden
Deel je wachtwoord nooit met collega's
Verander het wachtwoord onmiddellijk als je een compromis vermoedt
Hergebruik de vorige 24 wachtwoorden niet (systeemverplicht)
Multi-factor authenticatie (MFA)
We raden sterk aan om MFA in te schakelen op je MyABB-account:
1. MFA-bescherming
• Voegt een tweede authenticatielaag toe naast het wachtwoord
• Vereist bij het benaderen van ABB-clouddiensten (Ability, Digital Manager)
• Voorkomt ongeautoriseerde toegang zelfs als het wachtwoord wordt gecompromitteerd
2. Ondersteunde MFA-methoden
• Tijdgebaseerde eenmalige wachtwoorden (TOTP) via authenticator-apps
• SMS-berichten naar geregistreerde mobiele telefoon
3. Installatie-instructies
• In MyABB accountinstellingen: "Beveiliging" → "MFA inschakelen"
• Kies de voorkeurs-MFA-methode
• Bewaar back-upcodes op een veilige locatie
• MFA testen met login voordat het volledig wordt ingeschakeld
Sessiebeveiliging
MyABB-sessies worden automatisch beheerd:
30 dagen authenticatiegeldigheid na succesvolle inloggen
Automatische time-out na langdurige inactiviteit (aanbevolen: 1 uur)
Offline inloggen 14 dagen gecachet voor lokale bewerkingen
Na 14 dagen zonder internet: geavanceerde functies vereisen herauthenticatie
Handmatig uitloggen beschikbaar in het MyABB accountmenu
Accountbeveiligingsmonitoring
Houd je MyABB-account in de gaten op verdachte activiteiten:
Controleer recente inlogactiviteit in de MyABB accountinstellingen
Bekijk het tabblad "Actieve sessies" voor onverwachte locaties/apparaten
Meld verdachte activiteiten onmiddellijk bij ABB Support
Pas het wachtwoord bij als je ongeautoriseerde toegang opmerkt
Verlies van toegang
Als je de toegang tot je MyABB-account verliest:
Gebruik de link "Wachtwoord vergeten" op de MyABB inlogpagina
Volg het e-mailverificatieproces
Als e-mail niet beschikbaar is, neem dan contact op met ABB Support met bedrijfsverificatie
Reken 24-48 uur voor het herstelproces van het account