Чтобы получить доступ к расширенным функциям Ekip Connect, таким как те, которые требуют определённой роли, пользователям необходимо войти в MyABB внутри инструмента.
MyABB служит совместным сервисом, позволяющим пользователям аутентифицироваться по всей цифровой экосистеме ABB, используя одни и те же учетные данные.
Для пользователей, у которых ещё нет аккаунта, процесс регистрации можно инициировать непосредственно внутри инструмента, перейдя по назначенной ссылке регистрации.
Регистрация полностью бесплатна и подходит как для бизнеса , так и для частных пользователей.
Требования к регистрации
Адрес электронной почты не должен был ранее использоваться для регистрации на MyABB.
Пароль должен состоять не менее 8 символов и содержать 3 различных типа символов: строчные/заглавные буквы, цифры или символы.
Пароль не может совпадать с предыдущими 24.
Минимальный срок действия пароля — один день, а максимальный — 365 дней.
Аккаунт будет заблокирован после шести ошибочных попыток; Пользователям придётся подождать 30 минут, прежде чем снова попытаться получить к нему доступ.
Рекомендуется многофакторная аутентификация.
Валидность входа в случае отсутствия сети
Для облегчения использования продвинутых функций Ekip Connect 3 даже в исключительных случаях, когда пользователям требуется работа без интернет-соединения, Ekip Connect 3 предоставляет пользователям возможность сохранять учетные данные входа офлайн в течение 14 дней.
Эта функция работает бесшовно, не требуя вмешательства пользователя: после успешного входа через MyABB Ekip Connect 3 сохраняет сохранённую информацию в течение 14 дней с момента последнего использования инструмента с доступным интернет-соединением.
Через 14 дней, если пользователи не подключаются к интернету с помощью Ekip Connect 3, они сохранят доступ к инструменту, но не смогут использовать расширенные функции, требующие входа.
Лучшие практики аутентификации и безопасностиХотя MyABB устанавливает минимальную длину пароля в 8 символов с требованиями к сложности, мы рекомендуем более строгие практики:
Используйте как минимум 12 символов для усиленной безопасности
Включайте смесь заглавных и строчных букв, цифр и символов
Избегайте личной информации и словарных слов
Никогда не делитесь своим паролем с коллегами
Немедленно меняйте пароль, если подозреваете компрометацию
Не используйте прежние 24 пароля (системно контролируемые)
Многофакторная аутентификация (MFA)
Мы настоятельно рекомендуем включить MFA в вашем аккаунте MyABB:
1. Защита MFA
• Добавляет второй уровень аутентификации после пароля
• Требуется при доступе к облачным сервисам ABB (Ability, Digital Manager)
• Предотвращает несанкционированный доступ даже при взломе пароля
2. Поддерживаемые методы MFA
• Временные одноразовые пароли (TOTP) с помощью приложений аутентификации
• SMS-сообщения на зарегистрированный мобильный телефон
3. Инструкции по настройке
• В настройках аккаунта MyABB: «Безопасность» → «Включить MFA»
• Выберите предпочтительный метод MFA
• Сохранять резервные коды в защищённом месте
• Проверьте MFA с входом до полного включения
Безопасность сессии
Сессии MyABB управляются автоматически:
30-дневная действительность аутентификации после успешного входа
Автоматический тайм-аут после длительного бездействия (рекомендуется: 1 час)
Офлайн-логин кэширован на 14 дней для локальных операций
После 14 дней без интернета: расширенные функции требуют повторной аутентификации
Ручной выход доступен в меню аккаунта MyABB
Мониторинг безопасности аккаунта
Отслеживайте свой аккаунт MyABB на предмет подозрительной активности:
Проверьте недавнюю активность входа в настройках аккаунта MyABB
Проверьте вкладку «Активные сессии» на предмет неожиданных мест/устройств
Немедленно сообщите о подозрительной активности в поддержку ABB
Обновите пароль, если заметите несанкционированный доступ
Потеря доступа
Если вы теряете доступ к своему аккаунту MyABB:
Используйте ссылку «Забыл пароль» на странице входа в MyABB
Следуйте процессу проверки электронной почты
Если электронная почта недоступна, свяжитесь с поддержкой ABB с подтверждением компании