MyABBでのログイン

This article has been translated automatically. See the original version.

特定の役割を必要とするEkip Connectの高度な機能にアクセスするには、ツール内でMyABBにログインする必要があります。

MyABB は、ユーザーがABBデジタルエコシステム全体で同じ認証情報を活用できる共有サービスとして機能します。

 

Login page

 

まだアカウントを持っていないユーザーは、指定された登録リンクからツール内で直接登録手続きを開始できます。

登録は完全に無料で、 ビジネス ユーザーと 個人 ユーザーの両方に対応しています。

 

登録要件

  • そのメールアドレスは、以前に MyABBに登録に使われていなかった必要があります。
  • パスワードは少なくとも8文字で、小文字・大文字、数字、記号の3種類の文字を含む必要があります。
  • パスワードは前の24回と同じであってはなりません。
  • パスワードの最短有効期間は1日、最大は365日です。
  • 6回の誤った試みによりアカウントは停止されます。ユーザーは再度アクセスを試みる前に30分間待つ必要があります。
  • 多要素認証が推奨されます。

 

ネットワーク不在時のログイン有効性

インターネット接続なしで作業が必要な例外的な状況でも、Ekip Connect 3の高度な機能を活用できるようにするため、Ekip Connect 3はログイン情報を14日間オフラインで保存する機能を提供します。

この機能はユーザーの介入を必要とせずシームレスに動作します。MyABB経由でログインが成功すると、Ekip Connect 3はアクセス可能なインターネット接続での直近使用から14日間保存された情報を保持します。

14日経ってもユーザーがEkip Connect 3でインターネットに再接続しない場合、ツールへのアクセスは保持されますが、ログインに必要な高度な機能は利用できません。

 

認証とセキュリティのベストプラクティスMyABBはパスワード長を8文字以下と複雑さに制限していますが、より強力な対策を推奨します。

  • セキュリティ強化のために最低12文字の使用
  • 大文字・小文字、数字、記号の混在を含めてください
  • 個人情報や辞書用語は避けてください
  • パスワードを同僚と共有しないでください
  • 侵害の疑いがある場合はすぐにパスワードを変更してください
  • 以前の24パスワードの再利用禁止(システム強制)

多要素認証(MFA)

MyABBアカウントでMFAを有効にすることを強くお勧めします:

1. MFA保護

   • パスワードを超えた第二の認証レイヤーを追加

   • ABBクラウドサービスにアクセスする際に必要(Ability、デジタルマネージャー)

   • パスワードが漏洩しても不正アクセスを防ぐ

2. サポートされたMFAメソッド

   • 認証アプリを介した時間ベースのワンタイムパスワード(TOTP)

   • 登録済み携帯電話へのSMSメッセージ

3. セットアップ手順

   ・MyABBアカウント設定では「セキュリティ」→「MFAを有効にする」

   • 推奨MFA方式を選択する

   • バックアップコードを安全な場所に保存する

   • 完全に有効化する前にログイン時にMFAをテストします

セッションセキュリティ

MyABBセッションは自動的に管理されます:

  • ログイン成功後の30日間の認証有効期限
  • 長時間の非活動後の自動タイムアウト(推奨時間:1時間)
  • ローカル操作のために14日間オフラインログインキャッシュ
  • 14日間インターネットが使えない場合:高度な機能は再認証が必要です
  • MyABBアカウントメニューで手動ログアウトが可能です

アカウントセキュリティ監視

MyABBアカウントの不審な活動を監視する:

  • MyABBアカウント設定で最近のログイン活動を確認してください
  • 予期しない場所やデバイスがないか「アクティブセッション」タブを確認しましょう
  • 不審な活動があれば直ちにABBサポートに報告してください
  • 不正アクセスに気づいたらパスワードを更新してください

アクセス喪失

MyABBアカウントへのアクセスを失った場合:

  • MyABBのログインページにある「パスワード忘れ」リンクを使ってください
  • メール認証プロセスを守ってください
  • メールが利用できない場合は、会社確認のためABBサポートに連絡してください
  • アカウント復旧には24〜48時間かかると予想してください
  • バックアップの連絡先情報を登録しておきましょう