Fejsbuk

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.
Pitanje
Odgovor
Koji načini povezivanja su dostupni?

Postoje četiri različite metode za skeniranje vaših ABB niskonaponskih uređaja:

  • Ekip Test & Programming (T&P) i Ekip Programming konvertori: Povežite konvertor na USB port na računaru sa jedne strane i na prednji konektor na uređaju sa druge strane.
  • USB Tipe-C: Omogućava vam da se povežete preko USB Tipe-C kabla direktno na vaš Sace Emak 3 uređaj bez potrebe za konvertorima.
  • Serijska linija: Potreban vam je konvertor serijske linije za pretvaranje RS485 liniju (strana uređaja) na liniju dostupnu na računaru i komunikacioni protokol koji se koristi je Modbus RTU.
  • Ethernet: Koristite Ekip komunikacioni modul za odgovarajući mrežni protokol (npr. Ekip Com Modbus TCP/IP, Ekip Supply Evo Modbus TCP). Da biste se povezali sa uređajem, Ekip Connect mora biti povezan na istu Ethernet mrežu na koju je uređaj povezan.
Ne mogu da se povežem sa ABB uređajem niskog napona.Uverite se da nijedan drugi softver ne koristi isti COM port dodeljen EKIP T & P i Ekip Programming konvertorima. Aplikacije kao što su emulatori terminala, drugi alati za upravljanje uređajima ili komunikacioni softver koji radi u pozadini mogu da dožive sukobe sa portom i spreče konvertore da uspostave vezu. Zatvorite sve nepotrebne aplikacije pre pokretanja Scanning.
Gde mogu da nađem komunikacioni interfejs za Modbus TCP / IP?Za mape interfejsa komunikacionog sistema, pogledajte kompletnu Modbus TCP / IP dokumentaciju i registrujte mape na: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface
Mogu li da koristim Ekip Connect offline?Da. Mnoge aktivnosti vezane za uređaje mogu se obavljati bez internet veze, uključujući odabrane funkcije konfiguracije, praćenja i interakcije uređaja. Internet veza je potrebna za usluge koje zavise od online sadržaja ili usluga u oblaku, kao što su autentifikacija, napredne dozvole ili pristup ABB Digital prodavnici i aktiviranje licenci za nadogradnju.
Da li mi je potreban ABB nalog da bih koristio Ekip Connect?Ne. Možete istraživati Ekip Connect funkcije bez prijavljivanja. Međutim, prijavljivanje sa vašim ABB nalogom je veoma preporučljivo, jer vam omogućava pristup naprednim funkcionalnostima uređaja, izveštajima i uslugama koje zahtevaju autentifikaciju.
Kako mogu da ostanem u toku sa novostima u Ekip Connect?Sa svakim ažuriranjem Ekip Connect-a, odeljak Šta je novo otvara aplikaciju kako bi prikazao najnovije funkcije i podržane uređaje. Takođe možete pronaći najnovija ažuriranja u korisničkom priručniku Ekip Connect. Ako nešto nedostaje što bi bolje podržalo vaš rad, podelite svoje povratne informacije direktno u aplikaciji.
Šta je digitalna prodavnica i kako da kupim i aktiviram nadogradnje ili licence za otključavanje više funkcija na ABB uređajima niskog napona?

Pristup dostupnim licencama za nadogradnju softvera za podržane ABB niskonaponske uređaje direktno iz Ekip Connect-a proširuje mogućnosti uređaja bez dodatnog hardvera.

  • Kupovina: Pregledajte dostupne nadogradnje u Ekip Connect i kupite ih preko ABB Digital Store.
  • Iskoristi kod: Koristite važeći komercijalni Iskoristi kod u Ekip Connect da prenese licencu na svoj profil.
  • Aktivirajte: Aktivirajte kupljenu ili otkupljenu nadogradnju direktno na povezanom uređaju u Ekip Connect.
Koja je razlika između Ekip Connect i EPiC Mobile? (Da li treba da koristim Ekip Connect ili EPiC Mobile?)Koristite Ekip Connect kada radite sa računara i EPiC Mobile kada radite na terenu sa pametnog telefona ili tableta. Oba alata podržavaju konfiguraciju, puštanje u rad i interakciju uređaja, ali dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja i načina povezivanja.
Da li je moguće odrediti očekivano vreme putovanja direktno u Ekip Connect softveru?Ne. Ekip Connect ne uključuje funkciju izračunavanja očekivanog vremena putovanja. Rezultati testa prikazani od strane softvera samo pokazuju da li je izmereno vreme okidanja spada u prihvatljivom opsegu prethodno konfigurisan od strane korisnika. Ne nezavisno očekivano vreme putovanja se izračunava ili prikazuje.
Kako mogu da proverim da li su moji rezultati testa tačni bez ove funkcije?
Očekivana vremena putovanja mogu se odrediti korišćenjem sledećih metoda:
  • Curves Software – besplatan namenski alat uključen u platformu e-Design, specijalno dizajniran za izračunavanje očekivanih vremena putovanja na osnovu postavki jedinica putovanja i ubrizganih trenutnih vrednosti
  • Proizvođač Katalog Curves – pogledajte zvanične krive zaštite objavljene u dokumentaciji proizvoda
  • Matematičke formule – primenjuju formule vremena putovanja definisane za specifičan model jedinice putovanja
Izračunata očekivana vrednost se zatim može koristiti kao referenca za validaciju rezultata testa dobijenih od Ekip Connect.
Gde mogu da nađem softver Curves?Curves je dostupan besplatno u okviru e-Design aplikacija i softverske platforme na ABB sajtu. Namenski korisnički priručnik (Curves_UserManual_EN.pdf) je dostupan za preuzimanje direktno sa portala e-Design.