Read the previous article
Библиотеки
Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Какие способы подключения доступны? | Существует четыре различных способа сканирования ваших устройств ABB с низким напряжением:
|
| Я не могу подключиться к устройству ABB Low Voltage. | Убедитесь, что ни одно другое программное обеспечение не использует тот же COM-порт, назначенный для конвертеров EKIP T&P и Ekip Programming. Приложения, такие как эмуляторы терминалов, другие инструменты управления устройствами или программное обеспечение, работающее в фоновом режиме, могут испытывать конфликты с портом и мешать конвертерам устанавливать соединение. Закройте все ненужные приложения перед началом Scanning. |
| Где я могу найти интерфейс связи для Modbus TCP/IP? | Для карт интерфейсов коммуникационных систем обратитесь к полной документации Modbus TCP/IP и картам регистров по адресу: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| Могу ли я использовать Ekip Connect офлайн? | Да. Многие действия, связанные с устройством, могут выполняться без интернет-соединения, включая выбранные настройки, мониторинг и функции взаимодействия с устройством. Подключение к интернету требуется для сервисов, зависящих от онлайн-контента или облачных сервисов, таких как аутентификация, расширенные права доступа или доступ к магазину ABB Digital и активация лицензий на обновление. |
| Нужен ли мне аккаунт ABB для использования Ekip Connect? | Нет. Вы можете использовать функции Ekip Connect без входа. Однако настоятельно рекомендуется войти с аккаунта ABB, так как это позволяет получить доступ к продвинутым функциям устройств, отчетам и сервисам, требующим аутентификации. |
| Как мне быть в курсе новостей в Ekip Connect? | С каждым обновлением Ekip Connect в приложении открывается раздел «Что нового», чтобы показать последние функции и поддерживаемые устройства. Вы также можете найти последние обновления в руководстве пользователя Ekip Connect. Если чего-то не хватает, чтобы лучше поддержать вашу работу, поделитесь своим мнением напрямую в приложении. |
| Что такое Digital Store и как купить и активировать апгрейды или лицензии, чтобы разблокировать больше функций на устройствах ABB Low Voltage? | Доступ к доступным лицензиям на обновление программного обеспечения для поддерживаемых устройств ABB Low Voltage напрямую от Ekip Connect расширяет возможности устройства без дополнительного оборудования.
|
| В чём разница между Ekip Connect и EPiC Mobile? (Стоит ли использовать Ekip Connect или EPiC Mobile?) | Используйте Ekip Connect при работе с ПК и EPiC Mobile при работе в полевых условиях со смартфона или планшета. Оба инструмента поддерживают конфигурацию, ввод в эксплуатацию и взаимодействие с устройством, но доступные функции могут различаться в зависимости от устройства и способа подключения. |
| Можно ли определить ожидаемое время поездки напрямую в программном обеспечении Ekip Connect? | Нет. Ekip Connect не включает функцию расчёта ожидаемого времени поездки. Результаты тестов, отображаемые программным обеспечением, лишь показывают, соответствует ли измеренное время отключения допустимого диапазона, ранее настроенного пользователем. Независимое ожидаемое время поездки не рассчитывается и не отображается. |
| Как я могу проверить, что мои результаты теста корректны без этой функции? | Ожидаемое время поездки можно определить следующими методами:
Рассчитанное ожидаемое значение затем может использоваться в качестве опоры для проверки результатов тестирования, полученных от Ekip Connect. |
| Где я могу найти программное обеспечение Curves? | Curves доступен бесплатно в рамках платформы приложений и программного обеспечения e-Design на сайте ABB. Специальное руководство пользователя (Curves_UserManual_EN.pdf) доступно для скачивания напрямую с портала e-Design. |