Leggi articolo precedente
Librerie
Domanda | Risposta |
|---|---|
| Quali metodi di connessione sono disponibili? | Esistono quattro metodi diversi per scansionare i tuoi dispositivi a bassa tensione ABB:
|
| Non riesco a collegarmi a un dispositivo ABB a bassa tensione. | Assicurati che nessun altro software utilizzi la stessa porta COM assegnata ai convertitori EKIP T&P e Ekip Programming. Applicazioni come emulatori di terminale, altri strumenti di gestione dei dispositivi o software di comunicazione in esecuzione in background possono incontrare conflitti con la porta e impedire ai convertitori di stabilire una connessione. Chiudi eventuali applicazioni non necessarie prima di avviare la Scanning. |
| Dove posso trovare l'interfaccia di comunicazione per Modbus TCP/IP? | Per le mappe dell'interfaccia dei sistemi di comunicazione, si riferisce alla documentazione completa Modbus TCP/IP e alle mappe dei registri su: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| Posso usare Ekip Connect offline? | Sì. Molte attività relative al dispositivo possono essere svolte senza una connessione internet, incluse alcune funzioni di configurazione, monitoraggio e interazione con i dispositivi. Una connessione internet è richiesta per servizi che dipendono da contenuti online o servizi cloud, come autenticazione, permessi anticipati o l'accesso allo store digitale ABB e l'attivazione delle licenze di aggiornamento. |
| Ho bisogno di un account ABB per usare Ekip Connect? | No. Puoi esplorare le funzioni di Ekip Connect senza effettuare il login. Tuttavia, è altamente consigliato accedere con il tuo account ABB, poiché ti permette di accedere a funzionalità avanzate del dispositivo, report e servizi che richiedono autenticazione. |
| Come posso restare aggiornato sulle novità di Ekip Connect? | Ad ogni aggiornamento di Ekip Connect, la sezione Novità si apre all'apertura dell'app per mostrare le ultime funzionalità e dispositivi supportati. Puoi anche trovare gli ultimi aggiornamenti nel Manuale Utente di Ekip Connect. Se manca qualcosa che supporti meglio il tuo lavoro, condividi direttamente il tuo feedback nell'app. |
| Cos'è il Digital Store e come posso acquistare e attivare aggiornamenti o licenze per sbloccare più funzionalità sui dispositivi ABB a bassa tensione? | Accedi direttamente alle licenze di aggiornamento software disponibili per i dispositivi ABB a bassa tensione supportati da Ekip Connect, estendendo le capacità del dispositivo senza hardware aggiuntivo.
|
| Qual è la differenza tra Ekip Connect ed EPiC Mobile? (Dovrei usare Ekip Connect o EPiC Mobile?) | Usa Ekip Connect quando lavori da PC ed EPiC Mobile quando lavori sul campo da uno smartphone o un tablet. Entrambi gli strumenti supportano la configurazione, la messa in servizio e l'interazione con i dispositivi, ma le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo e del metodo di connessione. |
| È possibile determinare il tempo previsto di Sgancio direttamente all'interno del software Ekip Connect? | No. Ekip Connect non include una funzione di calcolo del tempo di Sgancio atteso. I risultati del test mostrati dal software indicano solo se il tempo di Sgancio misurato rientra nell'intervallo accettabile precedentemente configurato dall'utente. Non viene calcolato o mostrato alcun tempo di Sgancio atteso indipendente. |
| Come posso verificare se i risultati dei miei test sono corretti senza questa funzione? | I tempi di Sgancio attesi possono essere determinati utilizzando i seguenti metodi:
Il valore atteso calcolato può poi essere utilizzato come riferimento per convalidare i risultati ottenuti da Ekip Connect. |
| Dove posso trovare il software Curves? | Curves è disponibile gratuitamente all'interno delle applicazioni e-Design e della piattaforma software sul sito web dell'ABB. Un manuale utente dedicato (Curves_UserManual_EN.pdf) è disponibile per il download direttamente dal portale e-Design. |