Nota: a comunicação com o módulo Ethernet (Ekip Com modbus TCP) só é possível se o parâmetro "Barramento local" estiver ativado. Por favor, consulte o manual do dispositivo para informações sobre como habilitá-lo.
Como iniciar o Scanning via Ethernet
O procedimento para Scanning buscar dispositivos conectados por rede Ethernet é descrito abaixo.
Na página Scanning em Conexão para dispositivos, para configurar parâmetros de rede Ethernet, clique em Configurar ao lado da rede.
Defina os parâmetros e clique em OK.
IMPORTANTE: os valores definidos devem corresponder aos definidos no dispositivo. >> Para detalhes sobre os parâmetros de comunicação da rede, veja parâmetros de varredura Ethernet.
Clique em Scanning ao lado de rede: Ekip Connect inicia a varredura.
Nota: enquanto o Scanning está em andamento, é possível usar o Ekip Connect. No entanto, não é possível iniciar outra varredura.
Quando o Scanning terminar, proceda da seguinte forma:
Se encontrou...
Então...
E então...
Apenas um dispositivo
Os itens do menu do dispositivo são mostrados.
A página Scanning é atualizada com informações sobre o dispositivo encontrado.
1. Verifique se o status do dispositivo está CONECTADO.
2. Selecione a página necessária e comece a configurar e monitorar o dispositivo.
mais de um dispositivo
Os itens do menu para os quais o Ekip Connect ativava automaticamente a comunicação aparecem.
A página Scanning é atualizada com informações sobre o dispositivo encontrado.
1. Clique em SELECT correspondente ao dispositivo em questão. 2. Verifique se o status do dispositivo está CONECTADO. 3. Selecione a página necessária para começar a configurar e monitorar o dispositivo.
Nota: se a varredura terminar e nenhum dispositivo for encontrado, consulte "Solução de Problemas".
Parâmetros de varredura Ethernet
Os parâmetros para a varredura Ethernet são descritos abaixo.
Descrição do Parâmetro
Adaptadores de rede
Permite selecionar o adaptador de rede.
IMPORTANTE: se um novo adaptador estiver disponível enquanto Performing Ekip Connect, clique em Atualizar.
Interceptar pacotes ARP não solicitados: permite busca por comunicação broadcast para Scanning automático de rede.
Timeout
Tempo máximo de espera para uma resposta dos dispositivos que estão sendo buscados.
Endereços IP
Use a lista de endereços IP: pesquise o dispositivo na lista de endereços digitada.
Use o intervalo de endereços IP: procure o dispositivo dentro do intervalo de endereços inserido.