Ethernet-Netzwerk-Scan

This article has been translated automatically. See the original version.
Hinweis: Die Kommunikation mit dem Ethernet-Modul (Ekip Com modbus TCP) ist nur möglich, wenn der Parameter "Local Bus" aktiviert ist. Bitte lesen Sie das Gerätehandbuch für Informationen zur Aktivierung.
 

Wie man mit dem Scanning über Ethernet beginnt

Das Verfahren zum Scanning zur Suche nach Geräten, die über ein Ethernet-Netzwerk verbunden sind, wird unten beschrieben.
 
  1. Auf der Seite Scanning in Verbindung zu Geräten, um Ethernet-Netzwerkparameter zu konfigurieren, klicken Sie neben Netzwerk auf Konfigurieren.
Configuration
  1.  Stellen Sie die Parameter ein und klicken Sie auf OK.
WICHTIG: Die gesetzten Werte müssen mit denen auf dem Gerät übereinstimmen.
>> Für Details zu den Netzwerkkommunikationsparametern siehe Ethernet-Scan-Parameter.
 
  1. Klicken Sie auf Scanning neben Netzwerk: Ekip Connect startet den Scan.
Scan
Hinweis: Während das Scanning läuft, ist es möglich, Ekip Connect zu verwenden. Es ist jedoch nicht möglich, einen weiteren Scan zu starten.
 
  1.  Wenn das Scanning abgeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn es fand...Dann...Und dann...
Nur ein Gerät
  • Die Menüpunkte des Geräts werden angezeigt.
  • Die Seite Scanning wird mit Informationen zum gefundenen Gerät aktualisiert.
1. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus VERBUNDEN ist.
2. Wählen Sie die erforderliche Seite aus und beginnen Sie mit der Konfiguration und Überwachung des Geräts.
mehr als ein Gerät
  • Die Menüpunkte, für die Ekip Connect die Kommunikation automatisch aktiviert hat, erscheinen.
  • Die Seite Scanning wird mit Informationen zum gefundenen Gerät aktualisiert.
1. Klicken Sie auf SELECT, entsprechend dem betreffenden Gerät.
2. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus VERBUNDEN ist.
3. Wählen Sie die erforderliche Seite aus, um mit der Konfiguration und Überwachung des Geräts zu beginnen.
Hinweis: Wenn der Scan abbricht und kein Gerät gefunden wurde, konsultiere "Fehlersuche".
 

Ethernet-Scan-Parameter

Die Parameter für den Ethernet-Scan werden im Folgenden beschrieben.
Parameterbeschreibung
Netzwerkadapter
Damit kannst du den Netzwerkadapter auswählen.
WICHTIG: Wenn während Performing Ekip Connect ein neuer Adapter verfügbar ist, klicken Sie auf Aktualisieren.
  • Unerwünschte ARP-Pakete abfangen: ermöglicht Broadcast-Kommunikationssuche für automatisches Netzwerk-Scanning.
ZeitüberschreitungMaximale Wartezeit auf eine Antwort der gesuchten Geräte.
IP-Adressen
  • Verwenden Sie IP-Adressliste: Suchen Sie nach dem Gerät in der eingegebenen Adressliste.
  • Verwenden Sie den IP-Adressbereich: Suchen Sie nach dem Gerät im eingegebenen Adressbereich.
SklavenadressenSlave-Adresse des Geräts.