Balayage du réseau Ethernet

This article has been translated automatically. See the original version.
Note : la communication avec le module Ethernet (Ekip Com modbus TCP) n’est possible que si le paramètre « Bus local » est activé. Veuillez consulter le manuel de l’appareil pour plus d’informations sur l’activation.
 

Comment commencer à faire le Scanning via Ethernet

La procédure de Scanning pour rechercher des appareils connectés par un réseau Ethernet est décrite ci-dessous.
 
  1. Sur la page Scanning dans Connexion aux appareils, pour configurer les paramètres réseau Ethernet, cliquez sur Configurer à côté de réseau.
Configuration
  1.  Définissez les paramètres et cliquez sur OK.
IMPORTANT : les valeurs définies doivent correspondre à celles définies sur l’appareil.
>> Pour plus de détails sur les paramètres de communication réseau, voir paramètres de balayage Ethernet.
 
  1. Cliquez sur Scanning à côté de réseau : Ekip Connect lance le scan.
Scan
Note : pendant que le Scanning est en cours, il est possible d’utiliser Ekip Connect. Cependant, il n’est pas possible de lancer un autre scan.
 
  1.  Lorsque Scanning est terminé, procédez comme suit :
S’il trouvait...Alors...Et puis...
Un seul appareil
  • Les éléments du menu de l’appareil sont affichés.
  • La page Scanning est mise à jour avec les informations sur l’appareil trouvé.
1. Vérifiez que l’état de l’appareil est CONNECTÉ.
2. Sélectionnez la page requise et commencez à configurer et surveiller l’appareil.
Plus d’un appareil
  • Les éléments du menu pour lesquels Ekip Connect a activé automatiquement la communication apparaissent.
  • La page Scanning est mise à jour avec les informations sur l’appareil trouvé.
1. Cliquez sur SELECT correspondant à l’appareil concerné.
2. Vérifiez que l’état de l’appareil est CONNECTÉ.
3. Sélectionnez la page requise pour commencer à configurer et surveiller l’appareil.
Remarque : si l’analyse se termine et qu’aucun périphérique n’a été trouvé, consultez la section « Dépannage ».
 

Paramètres de balayage Ethernet

Les paramètres du balayage Ethernet sont décrits ci-dessous.
Description des paramètres
Adaptateurs réseau
Permet de sélectionner l’adaptateur réseau.
IMPORTANT : si un nouvel adaptateur est disponible pendant Performing Ekip Connect, cliquez sur Rafraîchir.
  • Intercepter les paquets ARP non sollicités : permet la recherche de communication diffusée pour le Scanning réseau automatique.
TimeoutTemps d’attente maximal pour une réponse des appareils recherchés.
Adresses IP
  • Utilisez la liste d’adresses IP : recherchez l’appareil dans la liste d’adresses saisie.
  • Utilisez la plage d’adresses IP : recherchez l’appareil dans la plage d’adresses saisie.
Adresses d’esclavesAdresse esclave de l’appareil.