イーサネットネットワークスキャン

This article has been translated automatically. See the original version.
注: イーサネットモジュール(Ekip Com modbus TCP)との通信は、「ローカルバス」パラメータが有効である場合にのみ可能です。有効化については機器の取扱説明書をご参照ください。
 

イーサネット経由でScanningを開始する方法

イーサネットネットワークで接続されたデバイスを検索するためのScanningの手順は以下に説明します。
 
  1. 「Scanning in Connection to devices のページで、イーサネットネットワークパラメータを設定するには、ネットワークの隣の「Configure」をクリックしてください。
Configuration
  1.  パラメータを設定して「OK」をクリックします。
重要: 設定した値はデバイス上で設定されている値と一致しなければなりません。
>> ネットワーク通信パラメータの詳細については、 イーサネットスキャンパラメータを参照してください。
 
  1. ネットワークの隣にある「Scanning」をクリックしてください:Ekip Connectでスキャンが始まります。
Scan
注:Scanning中はEkip Connectを使用することが可能です。しかし、再度スキャンを開始することはできません。
 
  1.  Scanningが終わったら、以下のように進めてください:
もし見つけたら...そうしたら。。。それから。。。
1台のデバイスだけです
  • デバイスのメニュー項目が表示されます。
  • Scanningページは、見つかったデバイスに関する情報で更新されています。
1. デバイスの状態が接続されているか確認します。
2. 必要なページを選択し、デバイスの設定と監視を開始します。
複数のデバイス
  • Ekip Connectが自動的に通信を有効にするメニュー項目が表示されます。
  • Scanningページは、見つかったデバイスに関する情報で更新されています。
1. 対象のデバイスに対応する SELECT をクリックします。
2. デバイスの状態が接続されているか確認します。
3. 必要なページを選択してデバイスの設定と監視を開始します。
注意: スキャンが終了しデバイスが見つからない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。
 

イーサネットスキャンパラメータ

イーサネットスキャンのパラメータは以下に説明します。
パラメータの説明
ネットワークアダプター
ネットワークアダプターを選択できます。
重要:Performing Ekip Connect中に新しいアダプターが利用可能になった場合は、「リフレッシュ」をクリックしてください。
  • 未依頼のARPパケットを傍受:自動ネットワークScanningのためのブロードキャスト通信検索を可能にします。
タイムアウト検索対象デバイスからの応答までの最大待ち時間。
IPアドレス
  • IPアドレスリストを使い、 入力したアドレスリストでデバイスを検索してください。
  • IPアドレス範囲を使い、 入力したアドレス範囲内のデバイスを検索してください。
奴隷住所デバイスのスレーブアドレス。