Nota: la comunicazione con il modulo Ethernet (Ekip Com modbus TCP) è possibile solo se il parametro "Local bus" è abilitato. Si prega di consultare il manuale del dispositivo per informazioni su come attivarlo.
Come iniziare a Scanning tramite Ethernet
La procedura per la Scanning per cercare dispositivi connessi tramite rete Ethernet è descritta di seguito.
Nella pagina Scanning in Connessione ai dispositivi, per configurare i parametri di rete Ethernet, clicca su Configura accanto a rete.
Imposta i parametri e clicca su OK.
IMPORTANTE: i valori impostati devono corrispondere a quelli impostati sul dispositivo. >> Per dettagli sui parametri di comunicazione di rete, vedi Parametri di scansione Ethernet.
Clicca su Scanning accanto a rete: Ekip Connect avvia la scansione.
Nota: mentre Scanning è in corso, è possibile utilizzare Ekip Connect. Tuttavia, non è possibile avviare un'altra scansione.
Quando Scanning è terminato, procedi come segue:
Se avesse trovato...
Allora...
E poi...
Solo un dispositivo
Vengono mostrati gli elementi del menu del dispositivo.
La pagina Scanning è aggiornata con le informazioni sul dispositivo trovato.
1. Verifica che lo stato del dispositivo sia CONNESSO.
2. Seleziona la pagina richiesta e inizia a configurare e monitorare il dispositivo.
più di un dispositivo
Appaiono gli elementi del menu per cui Ekip Connect ha attivato automaticamente la comunicazione.
La pagina Scanning è aggiornata con le informazioni sul dispositivo trovato.
1. Clicca su SELECT corrispondente al dispositivo in questione. 2. Controlla che lo stato del dispositivo sia CONNESSO. 3. Seleziona la pagina richiesta per iniziare a configurare e monitorare il dispositivo.
Nota: se la scansione termina e non è stato trovato alcun dispositivo, consulta "Risoluzione problemi".
Parametri di scansione Ethernet
I parametri per la scansione Ethernet sono descritti di seguito.
Descrizione dei parametri
Adattatori di rete
Ti permette di selezionare l'adattatore di rete.
IMPORTANTE: se un nuovo adattatore è diventato disponibile durante la Performing Ekip Connect, clicca su Aggiorna.
Intercettare pacchetti ARP non richiesti: consente la ricerca di comunicazione broadcast per la Scanning automatica di rete.
Timeout
Tempo massimo di attesa per una risposta dai dispositivi cercati.
Indirizzi IP
Usa l'elenco degli indirizzi IP: cerca il dispositivo nell'elenco degli indirizzi inserito.
Usa l'intervallo di indirizzi IP: cerca il dispositivo nell'intervallo inserito.