Netzwerkanalysator
Ein Netzwerkanalysator für einen Leistungsschalter ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um das Verhalten und die Leistung eines Leistungsschalters in einem elektrischen Verteilungssystem zu überwachen und zu analysieren.
Er sammelt Informationen über die Qualität des Netzes und die Betriebsparameter des Leistungsschalters selbst.
In Ekip Connect kann der Nutzer mit dem Emax 3 Leistungsschalter die Änderungen bis zu 50 Ereignisse in grafischen Ansichten überwachen. Bei den anderen Breakern können Ereignisse in der Classic-Ansicht visualisiert werden.
Auf der Messseite stehen zwei Diagramme zur Verfügung, um den Ansatz der Spannungsgröße und das Auftreten der Ereignisse zu visualisieren. Alternativ kann der Benutzer alle Ereignisse in der Classic-Ansicht → Network Analyzer History überprüfen.
Um beide Graphen mit verfügbaren Daten zu visualisieren, muss der Benutzer ;
Haben Sie das Network Analyzer-Softwarepaket vom Markt
Aktivieren Sie den Parameter "Network Analyzer Enable" in der Classic-Ansicht.
Die Diagramme sind in Monitoring → Historical Measures enthalten.
Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Benutzer die Diagramme mit Ereignissen in der Classic-Ansicht → Network Analyzer History überwachen.
| TEILFUNKTION | |
|---|---|
| Ein | Tiefenzeit: Das Punktdiagramm, in dem der Benutzer Sag- und Swell-Ereignisse in Bezug auf Spannungsgröße und -dauer überwachen kann. |
| B | Vorkommen: Das Balkendiagramm, in dem der Benutzer die Häufigkeit dieses spezifischen Durchhängs und Anschwellen in diesem Spannungsbereich in Bezug auf Frequenz und Spannungsstärke überwachen kann. |
Punktdiagramm – Tiefendauer
In diesem Diagramm kann der Benutzer die Spannungsgröße mit einer anderen Art von Unterbrechung (Sag oder Swelling) visualisieren.
Es gibt eine Möglichkeit, die Daten im Tooltip lokal in .csv Format herunterzuladen.
Es gibt eine Möglichkeit, die Ergebnisse hinsichtlich der Spannungsstandards zu vergleichen. Die verfügbaren Standardkurven für den Graphen sind:
Der Benutzer kann die Standardkurve ändern, indem er aus dem Tooltip wählt. Standardmäßig ist "ITIC /CBEMA" die geplottete Kurve.
Balkendiagramm
In diesem Diagramm kann der Benutzer das Auftreten dieses Spannungsabfalls für diesen Spannungsgrößenbereich visualisieren.