Analyseur de réseau
Un analyseur de réseau pour un disjoncteur est un outil utilisé pour surveiller et analyser le comportement et les performances d’un disjoncteur dans un système de distribution électrique.
Il collecte des informations sur la qualité du réseau et les paramètres opérationnels du disjoncteur lui-même.
Dans Ekip Connect, avec un disjoncteur Emax 3, l’utilisateur peut surveiller les changements jusqu’à 50 événements dans des vues graphiques. Pour les autres disjoncteurs, les événements peuvent être visualisés en vue Classique.
Dans la page mesures, 2 graphiques sont disponibles pour visualiser l’approche de la magnitude de la tension et la survenue des événements. Alternativement, l’utilisateur peut vérifier tous les événements en vue classique → historique de l’analyseur réseau.
Pour visualiser les deux graphes avec les données disponibles, l’utilisateur doit ;
Disposez d’un logiciel Network Analyzer du marché
Activez le paramètre « Network Analyzer Enable » depuis la vue Classic.
Les graphiques sont présents dans Monitoring → Historical Measures.
Une fois toutes les conditions remplies, l’utilisateur peut surveiller les graphiques avec des événements présents en vue classique → historique de l’analyseur réseau.
| FONCTION DES PIÈCES | |
|---|---|
| Un | Durée de profondeur : Le graphique de points où l’utilisateur peut surveiller les événements de sag et de swell en termes de tension, magnitude et durée. |
| B | Occurrence : Le graphique à barres où l’utilisateur peut surveiller la fréquence où ce sac et un gonflement spécifiques se produisent dans cette plage de tension en termes de fréquence et de tension intense. |
Graphique de points - Durée de profondeur
Dans ce graphique, l’utilisateur peut visualiser la grandeur de tension avec différents types d’interruptions (affaissement ou enflure).
Il existe une possibilité de télécharger les données dans l’infobulle dans .csv format localement.
Il existe une fonction permettant de comparer les résultats par rapport aux normes de tension. Les courbes standard disponibles pour le graphique sont :
L’utilisateur peut modifier la courbe standard en sélectionnant dans l’infobulle . Par défaut, « ITIC /CBEMA » est la courbe tracée.
Graphique à barres
Dans ce graphique, l’utilisateur peut visualiser la survenue de cette chute de tension pour cette plage de magnitude de tension.