Veröffentlichungshinweise

This article has been translated automatically. See the original version.

Laden Sie hier die neueste Version herunter: Ekip Connect

 

3.5.6.0 - 22. Juni 2026

 

Neue Funktionen
  • Erweiterung der Sace Emax 3-Fähigkeiten durch Einführung von:
    • Emax 3 Cybersicheres rollenbasiertes Zugriffskontrollmanagement

    • Benutzerdefinierte Logik-Main-Tie-Main geschlossene Übergangsvorlagen

    • Import von Schutzparametern von Sace Emax 2 zu Sace Emax 3

  • Kauf des Geräts Test berichtet direkt über Ekip Connect.*

  • Neuer Assistent zur Änderung des Parameter für die Ausführungsphase des Circuit Breaker.

     

*Funktion verfügbar für Sace Emax 2 und Sace Emax 3 Leistungsschalter.

 

Anfragen von Feedback

  • Doppelklicke auf einen beliebigen Regler in Ekip Connect, um den gewünschten Wert über die Tastatur einzufügen.

  • Es wurde ein spezieller Trenner für Tausende hinzugefügt, um ihn von den Dezimalwerten auf der Messseite zu unterscheiden.

 

Fehlerbehebungen
  • Kleinere Fehler beheben


3.5.5.0 - 11. März 2026

 
Fehlerbehebungen
  • Kleinere Fehler beheben

 

3.5.4.0 – 10. März 2026

 

Neue Funktionen
  • Erweiterung der Sace Emax 3-Fähigkeiten durch Einführung von:
    • LSIG-Test*
    • Testgebiet Pro*
    • Datalogger Pro*
  • Integration und Konfiguration des neuen Geräts MS572
  • Integration und Konfiguration des neuen Geräts M4M 32

     

*Funktion verfügbar für Sace Emax 3 mit einer Mindest-Firmware-Version der Ekip Aware Trip Unit v04.18.19.

 

Anfragen von Feedback

  • Die maximale Testdauer wurde von 100 Sekunden auf 10 Minuten verlängert.
  • Es wurde die Möglichkeit eingeführt, mehrere Testberichte in einer Sigle-PDF-Datei zusammenzufassen.

 

Fehlerbehebungen
  • Kleinere Fehler beheben

 

3.5.3.0 - 17. Dez. 2025
 
Fehlerbehebungen
  • Einen Absturz im Zusammenhang mit der Websteuerung der What's New-Seite behoben
  • Habe einen Absturz im Zusammenhang mit den Einstellungen "Was ist Neu" behoben

3.5.2.0 - 27. November 2025
 
Neue Funktionen
  • Erweiterung der Sace Emax 3-Fähigkeiten durch Einführung von:
    • Benutzerdefinierte Logikvorlagen:
      • Haupt- Generator geschlossener Übergang
      • Haupt – Generator offener Übergang
    • Com Link Configurator im Netzwerk-Tool
    • Netzwerkanalysator
  • Was ist neu, Seite mit einer kurzen Beschreibung der neuesten Features.

 

Anfragen von Feedback

  • Stelle das Dreipunktmenü auf den Geräten wieder her

 

Fehlerbehebungen
  • Wiederherstellungsmodul korrekt dargestellt
  • DIANA-Problem mit ungültiger ZIP-Datei behoben
  • Feste Auslösezeit für S-Schutz bei XT2H, XT4 und XT5

3.5.1.0 [Patch] – 21. Oktober 2025

 

Korrekturen
  • Ein Problem behoben, das das DIP-Relais-Scanning betrifft

3.5.0.0 – 17. September 2025 

 
Neue Funktionen
  • Integration und Konfiguration des neuen SACE Emax 3 Geräts:
    • Vorkonfigurierte USB-C-Verbindung
    • Zustandsbasierte Wartung
    • Prädiktive Wartung vor Ort
    • Netzwerkwerkzeug zur Konfiguration von Modbus TCP Radial und Modbus TCP Daisy Chain-Verbindungen zwischen Geräten
    • Ekip Arc-Flash 6F-Modulkonfiguration
    • Sense Zubehör-Konfiguration
    • New Marketplace-Pakete
  • Benutzerdefiniertes Logik-Tool für die Erstellung und Integration von SPS-Logiken
  • Möglichkeit, ein Problem zusammen mit den Geräteeinstellungen zu melden, melden Sie direkt an das ABB-Supportteam

     

Verbesserungen
  • Dashboard führte auf der Measures-Seite ein visuelles Prozentdiagramm ein, um die Dateninterpretation zu erleichtern

  • Die Werkzeugansicht in Gruppen mit klaren Labels neu gestaltet

  • Überarbeitetes Testflächenwerkzeug

  • Rollenanfrage, hinzugefügte Beschreibung der Gerätefamilien


3.4.9.0 – 14. Mai 2025 

 
Fehlerbehebungen
  • Kleinere Fehler beheben

3.4.8.0 – 05. Mai 2025 

 
Neue Funktionen
  • Neuer und schnellerer Authentifizierungsfluss Oauth2
  • Neues Feedback-Formular zur Sammlung von Nutzervorschlägen
  • Neues Ethernet-Scanfenster, das ebenfalls IP-Adressen auflistet, ist nicht verfügbar
  • Neue Download-Logbuchfunktion im Optionsmenü

     

Verbesserungen
  • Verbessere abgelaufene Sitzungsprüfungen
  • Im Formular zur Rollenanfrage wurde ein dedizierter Link zur Rollenklarheit hinzugefügt
  • Direktere Tooltips-Links in den Tools hinzugefügt
  • Es wurden explizite Warnungen zu der Verfügbarkeit der Internetverbindung und Login-Prüfungen hinzugefügt
  • Entfernen Sie die Schaltfläche "Drucken" in Berichten
  • Aktualisierte Dokumentation
  • Verbesserte Send Frame TCP-Kommunikation  [nur interne F&E]

     

Fehlerbehebungen
  • Verwaltete korrupte Installationsausnahme
  • Transparenz des Festungsprotokolls für TruOne und TruControl
  • Feste Sichtbarkeit von Ekip Com Hub, Cloud- und Anlagenseitenabschnitten [nur interne Forschung & Entwicklung]
  • Ausnahme für das Managed Recovery-Modul  [nur interne F&E]

3.4.7.0 – 18. Februar 2025 

 
Neue Funktionen
  • Neuer Benachrichtigungsbereich mit einer eigenen Handbuchseite für die Updates
  • Neuer benutzerdefinierter Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren der Startmeldung Automatische Updates im Download-Abschnitt
  • Fügen Sie eine Drag-and-Drop-Funktion für das Hochladen der Dateien hinzu
  • Neues Send Frame-Tool, das als Modbus-Master-Simulator funktioniert, um die Kommunikation des Modbus-Protokolls mit echten Geräten zu testen und zu simulieren [nur interne F&E]
  • Neuer OR-LOGIC-Assistent im Interface Protection System (IPS) [nur interner Benutzer]
 

Verbesserungen

  • Verbessertes CPU-Management und Speichernutzung
  • Verbesserte Cybersecurity
  • Verbesserung der Stabilität der Rollenanfrage und hinzugefügter Warntext, Support
  • Verbesserung der Verwaltung von Anwendungs- und Firmware-Downloads
  • Aktualisierung der FTDI-Bibliothek
  • Fügen Sie einen eigenen TruOne-Switch-Datenassistenten mit der richtigen Warnmeldung beim Öffnen hinzu
  • Überarbeite die Über-die-Seite mit einem neuen Abschnitt und bereichere die Cybersecurity-Richtlinien
  • Möglichkeit, die CB-Seriennummer auch für "Interner Benutzer" für den Emax2 M4 [nur interner Benutzer] zu ändern.
 

Korrekturen

  • CB-Datenaktion bei Emax2 M4 nicht funktionieren
  • Fix M4M meldet die Generierung
  • Problem mit der Trip-Historie für das Gerät Ekip MLRIU behoben

3.4.6.0 – 4. November 2024

 
Verbesserungen
  • Massiver Download des Werkstestberichts
  • Hinzufügung der Geschichte aller Werkstestberichtsuche

3.4.5.0 – 27. September 2024

 
Neue Funktionen
  • Verwaltung der stillen Updates
  • Release Notes und Support-Seiten im Optionsmenü hinzugefügt
  • Aktualisierte Hilfedokumentation
 

Verbesserungen

  • Flächentest, verwalten Un=0
  • Die 2I-RELT-Ausnahme wurde bewältigt
  • Aktualisierte Ekip Com Hub-Dokumentation
  • Verbesserte Offline-Nachrichten
  • Tracking-Verbesserungen
  • LICENSES und NOTICE-Datei wurden lokal hinzugefügt, um erweiterte Informationen über Drittanbieter-Komponenten zu erhalten.
 

Korrekturen

  • Beheben der Ausnahme beim Laden von DOC-Dateien
  • MDGF-Schwellenkorrektur
  • Datalogger, verwaltete den Skalierungsfaktor für die 60-Hz-Frequenz
  • Warnungen/Alarme haben die Sichtbarkeit der GT Ext Sensor-Variable behoben
  • Berichten, die Sichtbarkeit des Ereignissesprotokolls beim Öffnen des alten PDFs beheben

3.4.4.0 – 18. April 2024  

Neue Funktionen
  • Mehrere Berichte und Testgebietsberichte herunterladen
  • Verwaltung von Patch-Updates
  • Exportiere Berichtsdaten in .csv Erweiterung
  • Aktualisierte Dokumentation
 

Verbesserungen

  • Firmware-/Systemupdate:
    • das Risiko während des FW-Updates auf Hardware-Geräten durch Überprüfung des Batteriestatusmanagements reduziert
    • verhinderte mehrere Anwendungssitzungen während des Updates
    • verbesserte die Wiederherstellungsaufgabe der Einstellungen
  • Aktualisierung des Ekip-Multimeter-Systems Update
  • Verbesserungen bei Benachrichtigungen
  • Send-Frame-Langnachrichten-Management
  • Verbesserte Sichtbarkeit beim Ablauf der Anmeldesitzung
  • Aktualisierung von Datenschutznotizen
  • Tracking-Verbesserungen
 

Korrekturen

  • Dataviewer vorausgewählte digitale Ereignisse-Korrektur
  • TruONE/TruControl Seriennummernkorrektur
  • Gebietstest:
    • Korrektur für die gleichen Ergebnisse bei iterativer Ausführung
    • Ausnahme beheben beim Herunterladen von Testbericht mit ungültigen Zeichen
    • Infos zur MDGF-Reise hinzufügen
  • Berechtigungskorrektur für den Rollenmanager