Notes de sortie
Téléchargez la dernière version ici : Ekip Connect
3.5.6.0 - 22 juin 2026
Nouvelles fonctionnalités
*Fonctionnalité disponible pour les disjoncteurs Sace Emax 2 et Sace Emax 3.
Demandes de retours
Double-cliquez sur n’importe quel curseur dans Ekip Connect pour insérer la valeur souhaitée au clavier.
Ajout d’un séparateur spécifique pour les milliers afin de le distinguer des valeurs décimales de la page de mesure.
Corrections de bugs
- Corriger des bugs mineurs
3.5.5.0 - 11 mars 2026
Corrections de bugs
- Corriger des bugs mineurs
3.5.4.0 - 10 mars 2026
Nouvelles fonctionnalités
*Fonctionnalité disponible pour Sace Emax 3 avec une version minimale du firmware de l’unité de déclenchement Ekip Aware v04.18.19.
Demandes de retours
- Prolongé la durée maximale du test de 100 secondes à 10 minutes.
- Introduction de la possibilité de regrouper plusieurs rapports de test ensemble dans un fichier PDF sigle.
Corrections de bugs
- Corriger des bugs mineurs
3.5.3.0 - 17 décembre 2025
Nouvelles fonctionnalités
- Étendre les capacités du Sace Emax 3 en introduisant :
- Modèles logiques personnalisés :
- Principal - Transition fermée du générateur
- Main - Transition ouverte du générateur
- Configurateur de liaison Com dans l’outil réseau
- Analyseur de réseau
- La page What’s New présentant une brève description des dernières fonctionnalités.
Demandes de retours
- Restaurez le menu à trois points sur les appareils
Corrections de bugs
Module de récupération correctement montré
Problème DIANA résolu sur un fichier zip invalide
Temps de déclenchement fixe pour la protection S sur XT2H, XT4 et XT5
3.5.1.0 [Correctif] - 21 octobre 2025
Corrections
- Un problème affectant le Scanning des relais DIP a été corrigé
Nouvelles fonctionnalités
Améliorations
Dashboard, a introduit un graphique visuel en pourcentage sur la page Mesures pour faciliter l’interprétation des données
Repensé la vue Outils en groupes avec des étiquettes claires
Outil de zone de test repensé
Demande de rôle, description des familles d’appareils ajoutées
3.4.9.0 - 14 mai 2025
Corrections de bugs
- Corriger des bugs mineurs
3.4.8.0 - 5 mai 2025
Nouvelles fonctionnalités
Améliorations
Corrections de bugs
- Exception d’installation gérée corrompue
- Visibilité du journal des événements fixes pour TruOne et TruControl
- Visibilité fixe des sections Cloud et Plant du Ekip Com [R&D interne uniquement]
- Exception du module de récupération gérée [R&D interne uniquement]
3.4.7.0 - 18 février 2025
Nouvelles fonctionnalités
- Nouvelle section notifications avec une page manuelle dédiée aux mises à jour
- Nouveau paramètre personnalisé pour activer/désactiver le message de mise à jour automatique au démarrage dans la section Téléchargement
- Ajouter la fonction de glisser-déposer pour l’upload des fichiers
- Nouvel outil Send Frame qui fonctionne comme simulateur maître Modbus pour tester et simuler la communication du protocole Modbus avec des appareils réels [R&D interne uniquement]
- Nouvel assistant OR-LOGIC dans le Système de Protection d’Interface (IPS) [Utilisateur interne uniquement]
Améliorations
- Meilleure gestion du processeur et utilisation de la mémoire
- Amélioration de la Cybersecurity
- Améliorer la stabilité des demandes de rôle et ajouter un texte d’avertissement
- Améliorer la gestion des téléchargements d’applications et de firmware.
- Mise à jour de la bibliothèque FTDI
- Ajouter un assistant dédié aux données du commutateur TruOne avec un message d’avertissement approprié à l’ouverture
- Refactorisez la page À propos d’une nouvelle section et enrichissez les directives Cybersecurity
- Possibilité de changer le numéro de série CB également pour « Utilisateur interne » pour l’Emax2 M4 [Utilisateur interne uniquement]
Corrections
- Correction de l’action CB Data qui ne fonctionne pas pour l’Emax2 M4
- Génération des rapports Fix M4M
- Correction du problème d’historique de trajet pour l’appareil Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4 novembre 2024
Améliorations
- Téléchargement massif du rapport d’essai d’usine
- Ajout de l’historique de toutes les recherches de rapports d’essai en usine
3.4.5.0 - 27 septembre 2024
Nouvelles fonctionnalités
- Gestion des mises à jour silencieuses
- Ajout de notes de version et de pages de support dans le menu des options
- Documentation d’aide mise à jour
Améliorations
- Test de zone, gérer Un=0
- A obtenu l’exception 2I-RELT
- Documentation mise à jour de Ekip Com Hub
- Messages hors ligne améliorés
- Améliorations du suivi
- Ajout local de LICENCES et de fichiers NOTICE pour des informations avancées sur les composants tiers.
Corrections
- Correction des exceptions lors du chargement des fichiers DOC
- Correction du seuil MDGF
- Datalogger, gérait le facteur d’échelle pour la fréquence 60 Hz
- Avertissements/Alarmes, correction de la visibilité de la variable capteur GT Ext
- Signaler, corriger la visibilité du journal des événements en ouvrant l’ancien PDF
Nouvelles fonctionnalités
- Téléchargement de rapports multiples et de rapports de zone d’essai
- Gestion des mises à jour des correctifs
- Exportations Rapports données dans .csv extension
- Documentation mise à jour
Améliorations
- Mise à jour du firmware/système :
- risque réduit lors de la mise à jour du firmware sur les appareils hardware en vérifiant l’état de la batterie
- a empêché plusieurs sessions d’application pendant la mise à jour
- Amélioration de la tâche de restauration des paramètres
- Gestion de la mise à jour du système multimètre Ekip
- Améliorations des notifications
- Gestion des messages longs d’envoi de trames
- Meilleure visibilité pour l’expiration de la session de connexion
- Mise à jour des notes de confidentialité
- Améliorations du suivi
Corrections
- Correction des événements numériques présélectionnés par Dataviewer
- Correction du numéro de série TruONE/TruControl
- Test de zone :
- corriger pour les mêmes résultats dans l’exécution itérative
- Corriger l’exception lors du téléchargement du rapport de test avec des caractères invalides
- ajouter des infos pour le voyage MDGF
- Correction des permissions par Role Manager