Dépannage

This article has been translated automatically. See the original version.
DescendanceSolution
Impossible de scanner un appareil

Avez-vous installé certains de ces logiciels ABB ?

  • Logiciel FIM (pour appareils UMC 100.3)
  • Outil de provisionnement ABB
  • Tout autre logiciel utilisant un convertisseur série-vers USB

     

Dans ce cas, veuillez les fermer et les désinstaller car ils peuvent interférer avec Ekip Connect. Si le problème persiste, veuillez contacter notre support.


As-tu vérifié la présence du port COM dans le gestionnaire de périphériques une fois connecté l’adaptateur T&P ?

Une solution possible est d’allouer le T&P à un autre port COM :
  • Va au port série USB utilisé pour la connexion au panneau
  • Faites un clic droit sur le port COM, sélectionnez « Propriétés » -> sélectionnez l’onglet « Paramètres du port » -> « Avancé » -> ouvrez le menu déroulant numéro de port COM et sélectionnez un COM non utilisé. Cliquez sur « OK ». Redémarrez le PC.

Si la solution proposée ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez effectuer une désinstallation complète des pilotes T&P (FTDI) de Windows et réessayer :
  • Retirez le pilote, sélectionnez ftdiport et ftdibus et cliquez sur « Supprimer le pilote » :
  • Si la suppression est réalisée avec succès, essayez de réinstaller le pilote FTDI, avant de connecter la T&P, depuis :
C :\ProgramData\ABB\EkipConnect3\Drivers\FTDI

Erreur lors de la connexion à un appareil via Ethernet avec la fonction de découverte réseau (ARP sniffing gratuit)

L’installation de Ekip Connect 3 s’annule d’elle-même
  • Faites un clic droit sur le fichier de l’installateur .exe et sélectionnez Propriétés
  • Cochez la case Déblocage, puis cliquez sur OK :
J’ai demandé le poste de R&D interne mais je vois que mon rôle actif est Utilisateur

C’est conçu : les rôles dans Ekip Connect 3 sont associés à des familles de périphériques, et sont activés lorsqu’un appareil appartenant à ces familles est connecté à EC3. Cela permet une gestion des permissions meilleure et plus granulaire.

Connectez-vous à un appareil appartenant à l’une des familles pour lesquelles vous avez un rôle plus élevé, et vous verrez le bon Rôle Actif :