| Discendenza | Soluzione |
|---|---|
| Impossibile scansionare per un dispositivo | Hai installato uno di questi software ABB?
In tal caso, si prega di chiuderli e disinstallarli perché possono interferire con Ekip Connect. Se il problema persiste, contatta il nostro supporto. Hai ricontrollato la presenza della porta COM sotto il gestore dispositivi una volta collegato l'adattatore T&P? Una possibile soluzione è allocare il T&P a una porta COM diversa:
Se la soluzione sopra proposta non funziona, puoi effettuare una disinstallazione completa dei driver T&P (FTDI) da Windows e riprovare:
C:\ProgramData\ABB\EkipConnect3\Drivers\FTDI |
Errore quando si cerca di connettersi a un dispositivo via Ethernet con la funzione di scoperta della rete (Sniffing gratuito ARP) |
|
| L'installazione di Ekip Connect 3 si annulla da sola |
|
| Ho richiesto il ruolo di R&D Interno ma vedo che il mio ruolo Attivo è Utente | Questo è voluto: i ruoli in Ekip Connect 3 sono associati alle famiglie di dispositivi e sono abilitati quando un dispositivo appartenente a quelle famiglie è collegato a EC3. Questo permette una gestione dei permessi migliore e più dettagliata. Collegati a un dispositivo appartenente a una delle famiglie per cui hai un ruolo più alto, e vedrai il ruolo attivo corretto: |