モニタリング

This article has been translated automatically. See the original version.

監視ページ機能

  • 過去のデータが測定されています。
  • リアルタイムで測定されたデータを閲覧できます。
  • 電力品質データを見る。
  • インポート済み・エクスポート済みエネルギーメーターをリセットしてください。
 

見た目

monitoring page
 
部品説明
あるモニタリングページメニュー
Bページ固有のデータ
Cページごとのメニュー
 

ページ・エナジー>概要

energy meters
 
部品説明
あるインポートおよびエクスポートしたエネルギー値を表示するメニュー
能動エネルギー各相あたりのアクティブエネルギー値および輸入または輸出の合計値は、[A]で選択されるものによって異なります 。
無効エネルギー相ごとの無効エネルギー値および輸入または輸出の合計値は、[A]で選択されるものに応じて
見かけエネルギー相ごとの見かけエネルギー値および合計(輸入または輸出)は、[A]で選択されるものに応じて含まれます
関税アクティブエネルギー値は輸入または輸出で、[A]で選択されるものに応じて、料金ごとに内訳されています
エネルギーカウンターのリセットエネルギーメーターをリセットするボタン
 

リセットエネルギーメーター

  1. メニューから表示したいエネルギーの種類(インポートまたはエクスポート)を選択します。
  2. リセット エネルギーカウンターをクリックすると、選択したエネルギーメーターがリセットされます。
 

ページエネルギー>累積

cumulative energy
 
部品説明
ある
download icon:デバイスメモリに保存されたすべての累積エネルギーデータをExcel形式でダウンロードします。
reads icon : はデバイスメモリからデータを読み取る
B基準期間、選択したパラメータのタイムスタンプ付き最小値および最大値
C選択したパラメータのエネルギー消費曲線のグラフ
D利用可能なパラメータ一覧
 

ページ・エナジー・>・トレンド

energy trend
 
部品説明
ある
download icon:デバイスメモリに保存されているすべてのエネルギーデータがExcel形式でダウンロードされます。
read icon: はデバイスメモリVCLAからデータを読み込みます。
B基準期間、選択したパラメータのタイムスタンプ付き最小値および最大値
 C定義された期間内に保存されたエネルギー値のグラフ(区間の開始と終了時の値の差)
D利用可能なパラメータ一覧
 

ページ 電力品質>概要

Power quality
 
この領域は以下の数値を示しています:
  • 線路電圧THD
  • 位相電圧THD
  • 現在のTHD
  • 負荷アンバランス
  • 力率
  • 位相シフト係数


ページ パワークオリティ> ハーモニクス

 Page Power quality > Harmonics
 
部分
形容
ある

ハーモニックタイプメニュー:

  • ライン電圧
  • 位相電圧
  • 電流
B[A]で選ばれたタイプの40次倍音までグラフ化します。
垂直軸は基本倍音のパーセンテージで表される倍音の振幅を示します。グラフをクリックすると、特定の倍音の値を読み取ることができます。
 

ページリクエスト

Page Request
 
部品説明
あるIcona download: はデバイスメモリに保存されたすべての最小値および最大値をExcel形式でダウンロードします。
B選択可能なパラメータの最小値と最大値。デバイス構成によっては、最小値と最大値の最大レベルが最大3段階用意されています。
C利用可能なパラメータ一覧
 

ページロードプロファイル

Monitoring meters loadproof
部品説明
ある download icon: デバイスメモリに保存されたすべてのロードプロファイルをExcel形式でダウンロードします。
B基準期間、選択したパラメータのタイムスタンプ付き最小値および最大値
C選択したパラメータの荷重プロファイル曲線を持つグラフ
D利用可能なパラメータ一覧