紹介

This article has been translated automatically. See the original version.

デバイスページ

通信デバイスについては、Ekip Connectがデバイスの設定や監視のためのページを表示します。ページには各デバイス固有の情報やコマンドが含まれています。該当する場合は、機器のドキュメントをご参照ください。
ページはパラメータや値をグラフィカルに表示します。 クラシックビュー ページは他のページのパラメータや値、そして一部のデバイスではリストモードで追加パラメータも表示します。
 

画像に関する注記

以下のページに示されているEkip Connectの画像は、デバイスカテゴリの例です。
 

概要

各ページごとに、以下の表はそのページを必要とするデバイスのカテゴリを示しています。すべてのデバイスに必須でない場合は、いくつかのデバイスが例として示されています。各カテゴリにどのデバイスが属しているかについては、「カテゴリごとのデバイス一覧」をご覧ください 。
>> 各デバイスごとに有効にされているページの詳細については、こちらの文書9AKK108467A9237をご参照ください。
ページブレーカー用外部ユニット
遮断 器
エネルギーメーターステーションヒューズ切断器、切り替えスイッチ
ダッシュボードxxM4Mx-
情報xx-x-
構成xxM4Mx-
モニタリングxxM4ME-Hub 1.0-
IOセットアップ---E-Hub 1.0-
保護xx- -
通信---E-Hub 1.0-
接続---E-Hub 2.0-
モジュールxx-E-Hub 2.0トゥルーワンタッチ
イオ--M4M--
通知--M4M--
古典的な視点xxxxx
 
 

カテゴリごとのデバイス一覧

カテゴリデバイス
ブレーカー用外部ユニットエキップ・ウッ
エキップUP+
遮断 器
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
エネルギーメーター
EQメーター
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
駅E-Hub 1.0
E-Hub 2.0
ヒューズ切断器、切り替えスイッチ

トゥルーワン
TruControl

スリムラインXR ITS 2.1