シリアルバススキャン

This article has been translated automatically. See the original version.
注: シリアルモジュール(Ekip Com modbus RTU)との通信は、「ローカルバス」パラメータが有効である場合にのみ可能です。有効化については機器の取扱説明書をご参照ください。
 

シリアルバスを使ったScanningの開始方法

Modbus RS485シリアルネットワークを介して接続されたデバイスを検索するScanningの手順は以下に説明します。
 
  1. デバイスへの接続の「Scanning」ページで、シリアルバスパラメータを設定するには「Continue」の隣をクリックしてください。
"Configure" Botton
  1. パラメータを設定して「OK」をクリックします 。
重要: 設定した値はデバイス上で設定されている値と一致しなければなりません。
>> バスを介したシリアル通信のパラメータの詳細については、 シリアルスキャンパラメータを参照してください。
 
  1. シリアルの横にある「Scanning」をクリックしてください:Ekip Connectがスキャンを開始します
"Scan" Botton
注:Scanning中はEkip Connectを使用することが可能です。しかし、再度スキャンを開始することはできません。
 
  1. Scanningが終わったら、以下のように進めてください:
もし見つけたら...そうしたら。。。それから。。。
1台のデバイスだけです
  • デバイスのメニュー項目が表示されます。
  • Scanningページは、見つかったデバイスに関する情報で更新されています。
1. デバイスの状態が接続されているか確認します。
2. 必要なページを選択し、デバイスの設定と監視を開始します。
複数のデバイス
  • Ekip Connectが自動的に通信を有効にするメニュー項目が表示されます。
  • Scanningページは、見つかったデバイスに関する情報で更新されています。
1. 対象のデバイスに対応するSELECTをクリックします。
2. デバイスの状態が接続されているか確認します。
3. 必要なページを選択してデバイスの設定と監視を開始します。
注意: スキャンが終了しデバイスが見つからない場合は 、「トラブルシューティング」を参照してください。


シリアルスキャンパラメータ

シリアルScanningのパラメータは以下に説明します。
注: 提供されている場合、選択すべき値に確信が持てない場合は、リストボックスから「すべてを選択する」を選択してください。
パラメータ記述ABBデバイスのデフォルト値
COM
Ekip Connect起動時に利用可能な通信ポートの一覧。
重要:Performing Ekip Connect中に新しいアダプターが利用可能になった場合は、「アップデートポート」をクリックしてください。
注: Ekip T&P通信ユニットを持つポートのみを表示するには「 ABBキーのみ表示 」を選択してください。
-
ボーレート
通信速度(ボーレート)。19200ビット/秒
パリティ情報パッケージのエラー監視モード。さえ
タイムアウト検索対象デバイスからの応答までの最大待ち時間。100ms
アドレス
対応デバイスを探すための住所。
  • 1...31を選択してください:アドレス1から31までのScanningに制限
  • Scan reserved パラメータ:Scanningを248から254までのアドレスに拡張します。
3、4、247