ロードシェディング:その見た目

This article has been translated automatically. See the original version.

ページデザイン

Page Design
 
部分
形容
ある

機能:停電エリア。以下の要素が含まれています。

  • 負荷遮断機能の有効化および無効化を行ったコマンド
  • [C]の負荷遮断で機能パラメータを表示・変更するボタン。
  • (適応負荷削減のみ)ボタン [C] に太陽系のパラメータを表示するように設定。
  • (適応型負荷遮断専用)ボタン 自動転送スイッチのパラメータを[C]で表示する設定。
B

広い範囲です。以下の要素が含まれています。

  • 各荷重のグラフィカルな表現(荷重のグラフィカルな表現)
  • (適応型負荷遮断専用)スーパービジョンページにアクセスするためのボタン(ページ・スーパービジョン)
  • ボタン 新しい荷物を追加 して荷物を追加する
  • ボタン Breakdown で別のプロジェクトを開いたり、新しいプロジェクトを作成したりできます
  • すべての積載物のア ラームをリセット するボタン 監視ページで確認できます。
  • 「 プロジェクトを保存 」ボタンでプロジェクトをPC上で.lds形式で保存します。
注:.lds形式は独自フォーマットで、Ekip Connectでのみ読み取れます。
  • ボタン 転送: 設定をデバイスに転送します
C[A]または[B]で選択された要素のパラメータの面積(負荷シェディング:パラメータ)
 

荷重のグラフィカルな表現

Power controller
 
部分
形容
ある割り当てられた切断優先度
Bロード用のアイコンを選択しています
C負荷に割り当てられた名前
D

負荷構成状況:

  • 完了:必要なパラメータはすべて設定済み
  • 未完了:1つ以上の必要なパラメータが設定されていません
settings iconロードアイコンのカスタマイズボタン
iconボタンを表示するには、マウスポインターをロードのグラフィック表現の上に置きます。
close icon
荷物を削除するボタン
iconボタンを表示するには、マウスポインターをロードのグラフィック表現の上に置きます。
 

ページ監督
注:Adaptive Load Shedding専用のページです。

 
Adaptive load shedding
 
部分
形容
試運転デザインページにアクセスするボタン(ページデザイン)
ある

ロード状況エリア。

  • 各荷重ごとに以下の情報が提供されています。
  • 警報の存在
  • 信号の現状
  • 負荷状況
Bグラフ:時間(X軸)とパワー(Y軸)。年間に太陽光発電システムによって推定される発電量を表示します。
 
Cリアルタイムで測定された周波数