パワーコントローラー:見た目

This article has been translated automatically. See the original version.

ページデザイン

Power controller
 
部分
形容
ある

機能 電源コントローラー領域。以下の要素が含まれています。

  • コマンドで機能を有効にしたり無効にしたりする
  • ボタン [C] で設定パラメータを表示・編集する設定。
B

広い範囲です。以下の要素が含まれています。

  • 各荷重のグラフィカルな表現(荷重のグラフィカルな表現)
  • 監視ページにアクセスするための監視ボタン(ページ監視)
  • ボタン 新しい荷物を追加 して荷物を追加する
  • ボタン Breakdown で別のプロジェクトを開いたり、新しいプロジェクトを作成したりできます
  • プロジェクト を保存 するには、PC上で.pwc形式でプロジェクトを保存するボタンを選びます。
注:.pwc形式は独自の形式で、Ekip Connectでのみ読み取れます。
  • ボタン 転送: 設定をデバイスに転送します
C[A]または[B]で選択された要素のパラメータ領域(電源コントローラー:パラメータ)。
([A]でパワーコントローラーを選択した場合のみ)ウィンドウ電源コントローラーのプログラム を開くボタン
 

荷重のグラフィカルな表現

Power controller
 
部分
形容
ある割り当てられた切断優先度
Bロード用のアイコンを選択しています
C負荷に割り当てられた名前
D
負荷構成状況:
  • 完了:必要なパラメータはすべて設定済み
  • 未完了:1つ以上の必要なパラメータが設定されていません
Iconロードアイコンのカスタマイズボタン
Icon ボタンを表示するには、マウスポインターをロードのグラフィック表現の上に置きます。
Icon荷物を削除するボタン
Icon ボタンを表示するには、マウスポインターをロードのグラフィック表現の上に置きます。


ウィンドウ電源コントローラーのプログラミング

 Window Power Controller programming
 
部分
形容
週のまとめ[ B] で1週間の番組を表示・表示するボタン。この見解では、プログラムは変更できません。
時間帯を追加番組に時間帯を追加するボタン。
Icon スロットを定義するには、選択したパワー値(Y軸)と時間値(X軸)で青い線を選択してドラッグします。
時間枠を削除してください最後に追加された時間帯をプログラムから削除するボタン。
ある表示する曜日を選択するコマンドや、日をスクロールするボタンなどがあります。
B

番組表示エリア。

  • X軸:時間。点線は[D]で設定された電力制限を示しています。
  • Y軸:パワーリミット値。点線はタイムスロットの開始/終了を示します。
  • 青線:パワーコントローラーのプログラミング
C別の日のプログラムに基づいてその日のプログラムを定義するコマンド。
Icon コマンドを実行するには、リストからプログラムをコピーする日付を選択し、ボタンをクリックしてください。
D定義された電力制限の一覧。最大10の電力制限を設定可能です。
 

ページモニタリング

power controller monitoring
 
部品説明
試運転デザインページにアクセスするボタン(ページデザイン)
ある

ロード状況エリア。
各荷重ごとに以下の情報が提供されています。

  • 警報の存在
  • 信号の現状
  • 負荷状況

すべての荷物の警報を休ませるためのボタン クリアアラーム 。

Bグラフ:時間(X軸)とパワー(Y軸)。その期間に設定された電力制限値、記録された平均電力値、推定平均電力値を表示します。