接続モード

This article has been translated automatically. See the original version.

デバイスとEkip Connect間の可能な接続


Ekip Connectを以下を通じてデバイスに接続することが可能です:

  • USBによる接続(Ekipテスト&プログラミングおよびEkipプログラミング)
  • シリアルネットワーク(Modbus RS485)による接続
  • イーサネットネットワーク(Modbus TCP、Ekip Link)による接続
重要: USB接続時、ABB以外のアクセサリーを使用するとデバイスを損傷する可能性があります。
 

Ekip T&PおよびEkipプログラミングによる接続

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
このアーキテクチャは、Ekip T&PおよびEkipプログラミング変換器を介した接続用です。テスト機能のためにはEkip T&P接続が必要です。コンバーターを片側のUSBポートに接続し、もう片側の端末の前面コネクタに接続します。
重要: コンバーターに付属のケーブルのみを使ってデバイスに接続してください。付属品以外のケーブルは使わないでください。
 

シリアルラインによる接続

Connection via serial line
システム通信モジュール(例:PR122/PとPR120/D-Mモジュール)または統合システム(例:PR223EF)を使用します。
RS485のライン(デバイス側)をパソコンで利用可能なライン(例:RS232、USB、イーサネット)に変換するにはシリアルラインコンバーターが必要です。使用されている通信プロトコルはModbus RTUです。
システムバスへの接続が必要です。システムバスへの接続は、機器の回路図上のW1およびW2で示されています。
ネットワーク構成の詳細については、「ABB回路ブレーカーとのバスによる通信」という文書を ご参照ください。
 

イーサネットによる接続

Connection via Ethernet
重要:デバイスに接続するには、Ekip Connectがデバイスが接続されている同じイーサネットネットワークに接続されている必要があります。
サーキットブレーカーの場合は、関連するネットワークプロトコル(例:Ekip Com Modbus TCP/IPおよびEkip Com Ethernet/IP)用のEkip Com通信モジュールを使用します。
>> ネットワーク構成の詳細については、「ABB回路ブレーカーを用いたバスによる通信」という文書をご参照ください。
イーサネットポートを備えた他のデバイスについては、イーサネットケーブルを直接デバイスに接続してください。