紹介

This article has been translated automatically. See the original version.

序文

Ekip Connectは複数のデバイスに同時に接続できますが、同時に1台のデバイスとしか通信できません。
 

利用可能なスキャン

 

接続タイプ
説明手順
T&PUSBフラッシュドライブでEkip T&PまたはEkipプログラミングコンバーターを使ってスキャンできます。Scanning-abb-key" target="_self" >Scanning ABBキー経由
USB-CUSB-Cケーブル でスキャン 
シリアルシリアルネットワークで接続されたデバイスを探すスキャンです。シリアルバススキャン
イーサネットイーサネットネットワークに接続されたデバイスを探してスキャンします。各デバイスはIPアドレスで認識されます。イーサネットネットワークスキャン
手動
パラメータの手動定義とModbus接続方法でスキャンします。
特にSlaveID(デバイス間の通信識別子)がないデバイスに非常に役立ちます
スキャニング>マニュアルScanning
注意: ソフトウェアを初めて使用する際は、USB接続(Ekip T&PまたはEkip Programming)での接続を推奨します。
注意:デバイスはEPiCアプリを通じてBLE(Bluetooth Low Energy)で接続可能です。詳細については、こちらのアプリドキュメントをご覧ください。
 

Scanningページのデバイス情報

「Devices found」セクションには、Scanning 後に見つかったデバイスが一覧化されています。各デバイスごとに以下の情報が提供されています:
deviceinformationscanning
部品説明
ある
デバイスの状態:
  • found but connection not yet established icon:発見されたが、まだ繋がりは確立されていない
  • connected icon/connected icon (別称):接続されて正常に動作している
  • active alarms icon/active alarms icon(別の)は接続されているが、アクティブなアラームを保持しています
  • error icon :途切れ途切れ
 
注意:切断されたデバイスは次のスキャンまたはEkip Connectの再起動まで視認されません。
B
デバイスファミリー識別子、タグ名およびシリアル番号
 
注:パラメータ タグ名 は クラシックビュー>ユニット設定で 編集可能です
C接続およびその構成に使用されるIPアドレスおよび/またはポート
D
  • CONNECTED:デバイスが接続され、通信しています
  • 選択デバイスとの通信を有効にするためのSELECT: ボタン
 
注意:Ekip Connectは一度に1台のデバイスのみの設定と監視が可能です。選択したデバイスとの通信を有効にすると、以前有効だったデバイスとの通信が妨げられます。