試験エリア:有用な情報

This article has been translated automatically. See the original version.
区間の説明
テストエリアでは、デバイスのテストや相対テストレポートの可視化が可能です。
試験エリアは主に2つのセクションに分かれています。
テストの選択肢
  • LSIGテスト
  • テスト実行およびプロテスト
テストの歴史
 

 

テストオプション

LSIG、テスト実行、Pro Test*のテストは、現実で再現が難しい条件下でのデバイスの挙動を観察し、以下の点を確認・確認することを可能にします。
  • 設置の選択
  • デバイス上で設定されたパラメータの価値。
 
Ekip Connectで表示されるトリップ時間は、実際の状況とは異なる許容差を持つのみをシミュレートしたものです。各セクション(LSIG、Proテスト)のテストは実際の電流注入テストではありません。このテストセクションの目的は、特定の故障イベントにおいて、特定のパラメータセットに従ってトリップが発生するかどうかを確認することです。
*Pro Testは、ユーザーが相対的にデジタルアップグレードを行っている場合にのみ有効になります。
 
LSIGテスト は、 LSIG保護の トリップ活動を検証するためのテストです。(試験エリア:LSIGテスト)
テスト実行 および プロテスト とは、保護のトリップや回路ブレーカーの開閉活動を確認するために電流/電圧注入を含むさまざまなテストタイプを指します。
 
テスト実行およびプロテストにおけるテストの種類
利用可能な検査の種類は以下の通りです。
  • 単一テスト:手動でカスタマイズされた電流および/または電圧値をシミュレートします(テストエリア:テスト)。
  • テストシーケンス:異常な電流および電圧値の可能な限り広い範囲をカバーする事前定義された一連のテストを実行します。カスタマイズされたテストシーケンスを作成できます(テストエリア:テストシーケンス)。
  • トリップテスト:開閉ソレノイドの動作を確認します。特に、トリップコマンドの後にブレーカーが閉じた状態から開いた状態に切り替わることを検証します(テストエリア:トリップテスト)。
 
テストの歴史
テスト履歴は、テストオプションで作成されたテストレポートをユーザーが可視化し、確認できるようにします。レポートは生成またはローカルでダウンロードされると、常に利用可能です。(テストエリア:テスト履歴)
 

要件

関数へのアクセス
制限なし
機能をサポートするデバイスの種類
  • サーキットブレーカー用の外部ユニット(例:Ekip Up)
  • 回路ブレーカー
デバイスの状態つながりとコミュニケーション
注:テスト中は電流が0でなければなりません。
デバイスとの接続の種類Ekip T&PまたはUSB Type C(対応している場合)による接続
制限テストエリアでは、高調波成分の計算が無効となります