データロガー

This article has been translated automatically. See the original version.

iconクラシックビューのパス:Datalogger>クラシックビュー

関数の説明


Dataloggerという機能により、トリガーイベントに関連するデータの記録が可能になります。記録されたデータは以下の通りです:

  • アナログ測定、すなわち位相電流やライン間電圧
  • デジタルイベント、すなわち保護イベントやアラーム、ブレーカーの状態信号、保護トリップなどです。
重要:機能データロガーには補助電圧供給が必要です。
 

動作原理

データロガーが有効化・有効化されると、デバイスは内部バッファ(B)を充填・空にすることで継続的にデータを取得します。
トリガーイベント(A)が発生した場合、デバイスは即座に取得を中断するか、ユーザーが定義できる停止遅延(C)時間の後に停止します。次に、すべてのデータをウィンドウ(D)に保存し、それをPCにダウンロードして読み込み解析します。
その後の記録は、デバイスのメモリ上で前の記録を上書きします。
Operating principle

 

Ekip ConnectのDatalogger

Ekip Connectからは以下の操作が可能です:
  • 機能の有効化/無効化
  • 録画開始/停止
  • 記録パラメータの設定
  • 録画をダウンロードしてデータビューア機能で解析してください

     

>> サポートされているデバイスや各要件の詳細については、こちらの文書9AKK108467A9238をご参照ください。

見た目

 

パート概要
Aメニューに戻るためのボタン ツール
Bデータロガー操作が実行可能なツールレイアウト。

 

Datalogger layout tooltip

Datalogger layout tooltip

 

パート概要
A

ツールチップボタン領域 

開始: データロガー記録を開始するボタン

停止: ランニングデータロガーの記録を最終決定するボタン。

ダウンロード: 録画されたデータロガーをダウンロードするボタン。このボタンはデータロガーが停止されている場合にのみ有効になります。

Bダウンロードオプション: オプションボタンでデータロガーを有効にし、録音のパラメータ(レジスタ数、サンプリング周波数、停止遅延)を設定できます。
Cデータロガーの状態をユーザーに知らせる動的ラベル。利用可能な状態は「準備完了、稼働中、停止済み」です。

 

 

設定データロガー

設定は主にツールチップの「オプションをダウンロード」ボタンから「オプション」ウィンドウで行います。 

オプションウィンドウは主に2つの部分で構成されていました。「一般」セクションと「トリガー」セクション。

 

「一般」セクションでは、データロガーの機能有効化と通常設定が管理されています。ユーザーはそのデータロガーレコードのサンプル内のレジスタ数、サンプリング周波数、停止遅延を決定します。

 

Settings Data Logger

 

要素概要
データロガー有効データロガー機能の有効化/無効化ボタン
サンプル内のレジスタ数サンプル内のレジスタ数(8、16、32)
サンプリング周波数データ収集の頻度。サンプリング周波数が高いほど、録音時間は短くなります。(1200, 2400, 4800, 9600)
停止遅延停止遅延を設定するボタンです。これはトリガーイベント後の録音の持続時間(秒単位)を指します。最大制限時間は10秒で、利用可能です。

 

セクション 「トリガー 」では、ユーザーはトリガーイベントのリストから希望するトリガーを選択します。

 

録画開始

  1. デバイスが接続されEkip Connectと通信している状態で、「データロガー>ツール」をクリックします。
  2. 機能を有効にするコマンド(ダウンロードオプション --> Enable)の状態が 「Enabled 」であることを確認してください。
  3. Settingsをクリックして「一般」セクションで録画を設定してください。
  4. 変更をキャンセルするには 、「キャンセル」をクリックしてください。設定を保存するには「 OK 」をクリックしてください。設定は自動的に保存され、デバイスに送信されます。
  5. トリガー をクリックしてトリガータイプを設定します。
  6. 変更をキャンセルするには 、「キャンセル」をクリックしてください。設定を保存 するにはOKをクリックしてください。設定は自動的に保存され、デバイスに送信されます。
  7. データ ロガー開始をクリックしてください:記録が初期化されます。
  8. 「 データログ停止」r:録画が停止しダウンロード準備完了。
重要:一度起動すると、接続の状態やEkip Connectとの通信の状態に関わらず、この機能はデバイス上で有効のままです。
 

録音をダウンロード

  1. デバイスが接続されて通信が始まったら、「 データロガーをダウンロード 」をクリックしてください。
注:ダウンロードボタンは録画がある場合のみ利用可能です。
  1. ファイルの保存先とダウンロードしたい録画間隔を選択してください。Ekip Connect .abbファイルは以下の構文名で保存します:CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss。
注意:デバイスとの通信がポイントツーポイント接続の場合、ファイルのダウンロードに最大5〜10分かかることがあります。バスネットワーク接続があれば、動作がより高速になります。
Bulb Iconダウンロード時間を短縮するために、有用なデータを含む録画間隔のみをダウンロードしてください。
 
以下の表を参照しており、サンプル内の周波数とレジスタの関係 と記録可能なデータロガーファイルサイズを示しています。

サンプリング 

周波数(Hz)

数 

サンプル中のレジスタ

サイズ 

Dataloggerファイル(s)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Proは、イベントに関連する電流波形や電圧波形、アラーム、デジタル信号データを記録することを可能にします。この機能には、サーキットブレーカーにSDカードを取り付けることが必要であり、録画時間を長くすることができます。さらに、Pro版は基本版よりも多くの変数を提供し、システムイベントの包括的な概要を提供します。

 

 Pの再要件:

  1. このツールは、接続されたSace Emax 3ブレーカーに「Datalogger Pro」デジタルアップグレードが有効である場合にのみ動作可能です。
  2. このツールはフラッシュメモリ(SDカード)で動作可能で、以下の仕様を満たすはずです。
  • 標準のSDカード* <= 2GBはサポートされていません。
  • 最大512GBまでの拡張または大容量SDカード*もサポートしています。
     
*SDカードのサイズ<48GB)に警告が表示されます


すべての前提条件が満たされると、Datalogger Proセクションが表示されます。設定を行うには オプション ボタンをクリックしてください。

 

「一般」セクションにアクセスすることで、サンプル内のレジスタ数、サンプリング周波数、停止遅延、データロガーの有効化などのパラメータを設定できます。

 

 

要素概要
データロガー有効データロガー機能の有効/無効化
サンプル内のレジスタ数サンプル内のレジスタ数(8、16、32、64)
サンプリング周波数データ収集の頻度。サンプリング周波数が高いほど、録音時間は短くなります。(1200, 2400, 4800, 9600)
停止遅延「 シングルトリガー」モダリティを選択した場合のみ使用 可能なストップディレイを設定してください。これはトリガーイベント後の録音の持続時間(秒単位)を指します。最大制限は10秒です。

 

 

「トリガー」セクションには「シングルトリガー」または「マルチトリガー」の2つのモダリティが用意されています。後者は最大3つの異なるトリガーを設定することを可能にします。
  

シングルトリガー

シングルトリガーモダリティでは、事前に定義されたトリガーイベントのリストからトリガー タイプ を設定するか、必要に応じてカスタマイズしたものも設定できます。

 

マルチトリガー

マルチトリガーモダリティでは、最大3つのトリガータイプを独立して設定できます。1回の登録で最大30件のトリガーイベントを記録できます。

 

パート概要
トリガーモダリティマルチトリガーモダリティを有効にしてください。 
トリガー設定したいトリガーを選択します。
トリガータイプトリガーイベントのリストから型を設定します。カスタムトリガータイプを選択することで、希望のカスタマイズトリガーイベントを設定するオプションがあります。
レジスタ値トリガーイベントタイプを16進数で設定します

 

 

録画開始
  1. デバイスが接続されEkip Connectと通信している状態で、Classic View > DataloggerのAdvanced > SDカード情報をクリックし、SDカードの状態が正常であることを確認してください。
  2. その後、「 Tools > Data Logger Pro」をクリックしてください。
  3. ダウンロードオプションSettingsをクリックし、「一般」セクションで録画設定を行ってください。Dataloggerを有効にしていることを確認してください。
  4. 変更をキャンセルするには 、「キャンセル」をクリックしてください。設定を保存するには「 適用」をクリックしてください。設定は自動的に保存され、デバイスに送信されます。
  5. トリガー をクリックして、モダリティとトリガータイプを設定します。
  6. 変更をキャンセルするには 、「キャンセル」をクリックしてください。設定を保存するには「 適用」をクリックしてください。設定は自動的に保存され、デバイスに送信されます。
  7. 録画を初期化するには「 データロガー 開始 」をクリックしてください。
  8. 録画を停止するには「データロガー停止」をクリックして

 

 

録音をダウンロード

「データロガーダウンロード」をクリックすると、専用のセクションを入力・選択するウィンドウが表示されます。

 

  
ファイル名データログファイル名とディレクトリを選びます。デフォルトではファイル名はCBTagName_Datalogger_YYYYMMDD hh:mm:ss 形式です。ファイル拡張子は常に「.abb」でなければなりません。 
トリガーオフセット選択マルチトリガーモードを選択した場合にダウンロードするトリガーイベントを選択できます。
自由オフセット選択タイムライン上のカーソルを提供し、どのタイムスタンプからダウンロード作業を開始するかを選択できます。ダウンロードウィンドウを絶対的な時間に集中させることができます。マルチトリガーモダリティを選択した場合に利用可能です。
タイムウィンドウダウンロードの開始と終了を選択するための時間ベースのウィンドウ。2つのカーソルをスクロールすることでウィンドウを縮小または拡大できます。

 

Dataloggerファイルは 2つの異なる方法でダウンロードできます:
 

  1. SDカードがEkip Awareのトリップユニットにマウントされたままの状態で、Ekip Connect経由で
  2.  SDカードをブレーカーからアンマウントして、直接PCに接続する方法です。この種の動作を行うには、ブレーカーが開いた状態にあり、運転は完全に安全に行われなければなりません。

     

後者を選ぶ場合は、Datalogger PROでデータをダウンロードする必要はありません。なぜなら、Dataviewerツールの「カードを開く」ボタンをクリックするだけで録画を直接開けるからです。SDカードをアンマウントせずにEkip Connect経由でダウンロード可能な最大DataLoggerファイルサイズ(秒単位)は、使用されるレジスタ数と周波数の正確な組み合わせによって定義されます。

頻度登録 サイズ(s) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

これらの制限を超えるDataloggerファイルをダウンロードしたい場合は、SDカードをアンマウントして直接パソコンに接続してください。その後、Dataviewerツールにアクセスすることでデータを読むことができます。