パワーコントローラー:手順

This article has been translated automatically. See the original version.

パワーコントローラー関数の設定

  1. Power Controller>ツールをクリックしてください。
  2. 新しいプロジェクトを開始するか、デバイスのアクティブ設定Power Controllerを読むボタンを選択してください。
Power controller
  1. Power Controller関数を有効にし、Configifyをクリックして関数パラメータ(Function parameters)を設定します。
  2. 機能の日々のプログラミングを定義するには、「 Power Controller programming」をクリックしてください。監視すべき電力制限と曜日のどの時間帯かを定義してください。「 応募」をクリックします。
  3. 監視対象のシステム内の負荷数だけ追加します。
  4. 各負荷のパラメータを設定する(負荷パラメータ(一般)、 負荷パラメータ(信号)
  5. プロジェクトを保存するには、「 プロジェクトを保存」をクリックしてください。
  6. 設定をデバイスに転送するには、デバイスがEkip Connectと接続・通信しているかを確認し、「転送」をクリックします。転送終了時に設定レポートを含む.pdfファイルをダウンロードできます。
注意:構成をブレーカーに移すには、ブレーカーを開いた状態に置くことが推奨されます。
 

機能を監視する

  1. デバイスが接続されEkip Connectと通信している状態では、「Power Controller>ツール」をクリックします。
  2. プロジェクトを開くか、デバイス上で設定中のPower Controllerを読み取るボタンを選択してください。
  3. 「 モニタリング」をクリックします。