パワーコントローラー:有用な情報

This article has been translated automatically. See the original version.

関数の説明
パワーコントローラー機能はリリースに統合されたオプション機能で、設置の負荷を消費電力に応じて管理し、消費を削減しエネルギー効率を最適化することを目的としています。パワーコントローラーは、最大15の負荷をリアルタイムで制御し、ユーザーがあらかじめ設定した一定期間内の平均電力消費を供給契約で定められた電力と相関させます。

 
この機能は、以下の評価因子によって契約上の電力消費制限を超えることを防ぎます。
  • 設置時に消費されるエネルギーの累積測定
  • 電力請求期間が分割される監視期間終了時の消費エネルギーの推定
  • 自動負荷制御、すなわち、電力が設定パラメータ(電力制限および監視期間)から導かれる監視閾値を超えた場合に、低優先度の負荷を一時的に切断します。
  • ユニットの内部クロックまたは外部同期信号に基づいて監視期間を自動的に認識し、各期間終了時に電力メーターのリセットと再起動を行います。
 

動作原理
動作原理はマスター(装置)-スレーブ(補助発電機または負荷)です。マスターは有線接続または専用バス(リンクバス)を介してスレーブ接続回路の供給側の装置に接続されています。マスターは一定の間隔(測定時間)で消費されたエネルギーを定量化し、各期間の終わりに以下の動作を行います。

もし。。。そうしたら。。。
平均値が設定された高消費閾値を超えています負荷の切断や発電機の接続を指示します
平均値は設定された低消費閾値を下回ります負荷の接続や発電機の切断を指示します
推定値が許容される消費限界内であればアクションは一切行われません
>> パワーコントローラー機能の詳細については、こちらで入手可能なホワイトペーパー「Load Management Ekip Power Controller for SACE Emax 2」を参照してください。
 

Ekip ConnectのPower Controllerについて
Ekip Connectから以下の操作が可能です:

  • 機能と負荷の両方を素早く設定できます
  • 荷重の状態と測定値の監視
 

必要条件

関数へのアクセス
機能が有効化されたデバイスに対して制限なし
機能をサポートするデバイスの種類
  • サーキットブレーカー用の外部ユニット(例:Ekip Up)
  • 遮断 器
デバイスの状態関数を設定して設定を保存する。
接続し、通信して設定をデバイスに転送します。
注意:転送時には、ブレーカーの下流にある回路ブレーカーおよび負荷を制御する コンタクタを開いた状態に保つことが推奨されます。
デバイスとの接続の種類任意
>>サポートされているデバイスや各要件の詳細については、こちらの文書9AKK108467A9238をご参照ください。