インターフェース保護システム

This article has been translated automatically. See the original version.

ツールの説明
IPSインターフェース保護システムの機能により、再生可能かつ地域的なエネルギー源によって機能する設備、特にMV側の故障による電力供給不足などで故障を管理できます。

この機能は標準的なCEI 0-16に準拠しています。
 

関数の説明
インターフェース保護システムは、再生可能エネルギーや地元のエネルギー源で稼働可能な設備をリアルタイムで監視する機能です。電気ネットワークに故障、特に停電が発生した場合、この機能は設備を保護します。

2つのシナリオが扱われます。
  • 装置はメイングリッドの回路ブレーカーとして使われます(リレーの自動再閉回路構成は不可)。
  • ローカル発電機の回路ブレーカーとして装置(リレー自動再閉回路構成が利用可能)。
この機能は標準的なCEI 0-16に準拠しています。
>> インターフェース保護システムの機能の詳細については、こちらの文書1SDH002043A1001-C および1SDH002129A1002をご参照ください。
 

Ekip Connectのインターフェース保護システム
Ekip Connectから以下の操作が可能です:

  • 機能を素早く設定し、設置設定、保護装置の設定、入力・出力を行えます
 

必要条件

関数へのアクセス
無制限
機能をサポートするデバイスの種類
エキップUP、エキップアップ+
デバイスの状態関数を設定して設定を保存する。
接続し、通信して設定をデバイスに転送します。
注意:転送中はブレーカーを開いた状態に保つことが推奨されます。
デバイスとの接続の種類ローカル接続:Ekip T&P経由の接続
リモート接続:Ekip COM TCP/Ekip COM RTU通信モジュール
>> サポートされているデバイスや各デバイスに関する要件の詳細については、こちらの文書9AKK108467A9238をご参照ください。
 

見た目

注:以下の画像は、オープンまたは新規プロジェクトで表示されているページを指します。詳細は 「インターフェース保護システムの機能構成」を参照してください。
 protection system interface
部分
形容
内訳ボタンで別のプロジェクトを開いたり、新しいプロジェクトを作成したりできます。
有効/無効化機能を有効化・無効化するボタンです。現在の状況は [A]に表示されます。
デフォルトをリセットパラメータを工場出荷時設定にリセットするボタン。
セーブPC上でプロジェクトを.ips形式で保存するボタンがあります。
注:.ips形式は独自の形式で、Ekip Connectでのみ読み取れます。
移転設定をデバイスに転送するボタン
図表示/タイル表示表示エリアのビューを変更するボタン [B]。
ある機能状況
B要素領域はタイルビュー(デフォルト)または図表示で設定できます。
C[B]で選択された要素のパラメータの面積。
 

インターフェース保護システムの機能設定

  1. インターフェース保護システム>ツールをクリックしてください。
  2. 新しいプロジェクトを開始するには、デバイスタイプを選択し、そのデバイスが果たす機能のボタンを選択するか、「 プロジェクトを開く」 をクリックして以前に保存したプロジェクトを開きます。
  3. 表示されたページで、設定する要素の領域 (見た目を見る)で、設定する要素を選択しパラメータを設定します。
  4. 機能を有効にするには 「有効化 」をクリックしてください。
  5. 設定をデバイスに転送するには、「 転送」をクリックしてください。
注意:構成をブレーカーに移すには、ブレーカーを開いた状態に置くことが推奨されます。
  1. ページに表示されるメッセージにも記載されている通り、デバイスがブレーカーの状態を正しく受信しているか、すなわち電圧がない場合、Ekip Signaling 4kモジュールの入力01がオンであることを確認し、転送終了時に設定レポートを含む.pdfファイルをダウンロードできます。