ABBキーによるスキャン

This article has been translated automatically. See the original version.
ABB キースキャンの開始
ABBキーを使用して接続されたデバイス(Ekip T&PまたはEkip Programming)を検索するためのスキャン手順を以下に説明します。
 
  1. 「デバイスへの接続」の「スキャン」ページで、「T&P」の横にある「スキャン」をクリックします。Ekip Connect がスキャンを開始します。
scan
重要な点: スキャンの開始時にソフトウェアがドライバーを見つけられない場合、ドライバーのインストールを求めるウィンドウが表示されます。 ABB キースキャンのドライバーのインストールを参照してください。
注:スキャンの進行中は、Ekip Connectを使用できます。ただし、別のスキャンを起動することはできません。
  1. スキャンが完了すると、検出されたデバイスのメニュー項目が表示され、デバイスに関する情報で スキャン 中のページが更新されます。デバイスのメインページも開きます。
  2. デバイスのステータスがCONNECTEDになっていることを確認します。
  3. 必要なページを選択し、デバイスの構成と監視を開始します。
注: スキャンが終了し、デバイスが見つからない場合は 、「トラブルシューティング」を参照してください。
 
ABBキースキャンが開始されるとき、それぞれのドライバーがすでに存在している必要があります。システム自体でインストールできない場合は、次の手順に従って手動でインストールします。
重要: ドライバーをインストールするには、管理者権限が必要です。
ステップ アクション
1 スキャンの開始時にソフトウェアがドライバーを見つけられない場合は、ドライバーのインストールを求めるウィンドウが表示されます。表示されたウィンドウで、[ OK ]または [インストール]をクリックします。実行可能ファイルx.x.x_Driver_Setup.exeを含むフォルダが開きます。
2
実行可能ファイルを右クリックして[ 管理者として実行]を選択すると、自動インストールのウィンドウが一時的に表示され、その後自動的に閉じます。
3 すべてのドライバーがインストールされていることを確認するには、手順2の陽イオンを繰り返します。
4 Ekip Connect を閉じて再起動します。
注: ドライバーのインストール時に問題が発生した場合は、http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm に記載されている指示を参照してください 。