ユーザーと役割

This article has been translated automatically. See the original version.

紹介

Ekip Connectの高度な機能にアクセスするには、ABBアカウントが必要です。登録された各ユーザーは、関連する役割で有効にできる機能を実行できます。
 

ABBユーザーをリクエストしてください

トップバーで「 user icon 」をクリックしてログインしてください 。
認証プロセス全体は myABB サービスによって管理され、ユーザーのアカウントのセキュリティと整合性を担当します。
Login page

新しい役割を申請する

注: 各役割で利用可能な機能については、 こちらの文書9AKK108467A9236を参照してください。
 
特定の、あるいは一時的なニーズのために役割との関連付けを求めることも可能です。以下の手順を実行します:
  1. user iconをクリックしてください:「My account」エリアが表示されます。
  2. 「新しい役割」をクリックし、リクエストされた情報を入力し、「リクエストを送信」をクリックすると、リクエストは送信されます。
注: 役割との関連付けには、役割や要求される有効性期間によって評価時間が異なります。

リフレッシュの役割
  1. user iconをクリックすると「マイアカウント」エリアが表示されます。
  2. ロール のリフレッシュ をクリックしてください:ロール権限は最新のロール設定に更新されます。

役職以下に記載された 役職 は申請書内で申請可能です。

役割説明リクエスト可能
利用者基本的な機能を可能にするデフォルトの役割皆さん
デジタルユーザーより幅広いデバイスファミリーのシステムアップデートを可能にしますデバイスのファームウェアをアップデートする必要があるすべての人に
内部ユーザー高度なシステム更新機能へのアクセスを許可します製品の活性化とプロモーションを支援するABBの従業員
サービスMAN(MAN、L2、AVP)サービスツールへのアクセスを可能にします MANまたはABB L2またはAVP訓練を合格したフィールドオペレーター
L3系統サービスツールの高度な 機能へのアクセスを可能にします L3レベルを取得したABBサービス技術者
内部研究開発すべての高度な機能へのアクセスを提供しますABBの研究開発部門に所属する人員
注: 役割は 重要度順にランク付けされており、最も基本的な機能から高度な機能まで、各役割は前の機能の上に発展しています。
注: 各カテゴリにどのデバイスが属しているかは「 カテゴリごとのデバイス一覧」をご覧ください。