Sono disponibili diversi ruoli per i dispositivi Cybersecuri:
Il ruolo di "Proprietario" è una posizione unica e potente che controlla le impostazioni di protezione e le funzionalità avanzate dell'interruttore. Questo ruolo può assegnare ruoli ad altri, rimuovere utenti ed è esclusivo per ogni singolo interruttore.
Un "Admin" è un ruolo chiave che non solo supervisiona le impostazioni di protezione e le funzionalità avanzate degli interruttori, ma ha anche l'autorità di delegare ruoli ad altri utenti. Questo ruolo è fondamentale per mantenere l'integrità del sistema e gestire l'accesso degli utenti.
Un "Ingegnere" ha la responsabilità di gestire le impostazioni di protezione degli interruttori automatici e di utilizzare le loro funzionalità avanzate nella sezione Strumenti. Questo ruolo prevede il miglioramento dell'efficienza del sistema e la garanzia della sicurezza attraverso queste impostazioni e funzionalità.
Un "Operatore" è responsabile del controllo delle misure di sicurezza di un interruttore, Performing operazioni e test di base. Possono accedere e modificare le sue funzionalità fondamentali per garantire la massima efficienza e sicurezza.
Un "Visualizzatore" è pensato per permettere agli utenti di vedere tutte le impostazioni e informazioni all'interno di un sistema senza la possibilità di apportare modifiche. Questo ruolo è pensato per chi ha bisogno di rimanere informato senza poter modificare configurazioni o dati.
Il ruolo "Visualizzatore" è quello predefinito, che viene assegnato a un utente quando si connette a un dispositivo per il quale non ha un ruolo specifico.
Ogni ruolo dà accesso ad alcune caratteristiche specifiche, come mostrato nella tabella seguente: