Area di prova: Test singolo

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.
Descrizione
Il Test Singolo in Test Execution o Test Test Test o Pro test permette di simulare valori di corrente e/o tensione personalizzati manualmente.
 
Come appare
 
Parte
Funzione
IndietroRitorna alla pagina principale della funzione area di test .
OpenApre un test sulla pagina precedentemente scaricata e salvata sul PC.
SalvaSalva il test sul PC in formato .test.
Nota: il formato .test è un formato proprietario che può essere letto solo con Ekip Connect.
AIndica la sessione e il titolo del test aperto. Pulsante "+" per aggiungere una nuova sessione di test, pulsante "-" per eliminare una sessione selezionata. 
BSeleziona la scheda Segnali o Armonici
CArea da selezionare per il tipo di test da eseguire
DDashboard di configurazione di test
InizioInizia il test
 
Segnali Tab
Parte
Descrizione
AImpostazioni del segnale, ad esempio tipo di carico (induttivo o capacitivo), fattore di potenza.
BDiagramma fasoriale: mostra e consente di apportare modifiche allo spostamento di fase e all'ampiezza dei fasori dei segnali da simulare durante il test.
Bulb iconBasta trascinare l'estremità di un fasore per modificare il diagramma.
C
Tabella dei segnali: mostra e permette di modificare il valore numerico della differenza di ampiezza e fase della componente fondamentale dei segnali di test. L'ampiezza può essere espressa sia in termini relativi (corrente/tensione nominale) sia in termini assoluti (Ampere/Volt).
DGrafici di correnti e tensioni basati sulle impostazioni nel diagramma fasoriale o nella tabella dei segnali.
 
Armonici a tavoletta
 
 
Parte
Descrizione
AArea per selezionare/deselezionare la fase o tensione attuale per cui deve essere modificata l'ampiezza delle componenti armoniche
BDiagramma degli armonici: visualizza e modifica l'ampiezza della terza, quinta, settima e nona componente armonica dei segnali di prova AC.
Bulb icon Basta trascinare un punto dell'armonico per modificare il diagramma.
CGrafici di correnti e tensioni basati sulle impostazioni nel diagramma degli armonici.
 

Avvia il test manuale

Danger Icon ATTENZIONE! Esegui il test senza corrente in circolazione
 
  1. Con il dispositivo connesso e in comunicazione con Ekip Connect, clicca su Strumenti > Area di Test > Esecuzione del Test > Test Singolo.
    Se desideri eseguire test su un dispositivo Sace Emax 3, clicca su Strumenti > area Test > Pro Test > Test Singolo.
  2. Se necessario, crea o seleziona la sessione in cui eseguire il test (Crea una sessione di test).
  3. Clicca su Esegui test: la pagina del test si apre.
  4. Personalizza i valori nelle schede Segnali e Armoniche in base alla configurazione del dispositivo e alle condizioni da testare.
  5. Clicca su Start: i segnali vengono inviati al rilascio di protezione e si apre una finestra che mostra lo stato progressivo del test.
  6. Il rilascio può generare uno Sgancio, a seconda di come è stato configurato.
Nota: nessuno dei parametri può essere modificato durante il test.
  1. Per interrompere il test, clicca su Stop.
  2. Per visualizzare il rapporto, clicca su Visualizza rapporto del test: il rapporto del test appare.
  3. Se necessario, esporta i dati in .xlsx formato, scarica in .pdf formato o stampa il rapporto.
  4. Se necessario, ripeti il test cliccando su "Ripeti test".