Ad ogni avvio, Ekip Connect si collega alla rete e cerca aggiornamenti. Se ce ne sono disponibili, puoi scaricarli immediatamente o posticipare il download. Se rimandate il download, la prossima volta che Ekip Connect si avvia, apparirà di nuovo una notifica di aggiornamento disponibile.
Se scarichi l'aggiornamento ma non lo installi immediatamente, la notifica di aggiornamento disponibile Ekip Connect apparirà di nuovo al prossimo avvio e potrai scaricarla di nuovo.
Aggiornamento manuale
Nella barra in alto, clicca su e poi su Download.
Per scaricare la versione più aggiornata di Ekip Connect, clicca su Download Ekip Connect: Ekip Connect si collega alla rete e cerca aggiornamenti.
Per scaricare nuove versioni dei file firmware , clicca su DownloadFirmware collection: Ekip Connect si collega alla rete e cerca aggiornamenti.
Per scaricare i log dell'app, clicca su Download Logs: Ekip Connect scarica i log delle ultime 24 ore in un file .txt localmente.
Disabilita aggiornamenti messaggi
Per disabilitare il pop-up ad ogni avvio dell'applicazione che informa sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti, deseleziona la casella in basso nella pagina Scarica.
IMPORTANTE: non è consigliato disabilitare la casella di spuntamento della notifica di aggiornamento, poiché ciò potrebbe causare la perdita di informazioni preziose critiche per la sicurezza del sistema.
L'installazione manuale del software è consentita solo se Ekip Connect non è in uso e se la versione è la stessa o più recente di quella installata.
L'installazione manuale di una versione più vecchia non è possibile ed è segnalata da una finestra di avviso.
L'aggiornamento manuale viene disabilitato durante un aggiornamento automatico.
Nota: durante l'aggiornamento manuale di software e firmware, possono essere trovate le stesse o versioni più recenti di quelle installate: il download è consentito in entrambi i casi.
Verifica della sicurezza degli aggiornamentiTutti gli aggiornamenti software e firmware di Ekip Connect sono firmati e verificati digitalmente per garantire l'integrità e prevenire interferenze.
Aggiornamento Autenticazione
Tutti i moduli software Ekip Connect sono firmati digitalmente con certificato ABB Code Signing Service
Processo di download sicuro
Gli aggiornamenti vengono scaricati solo tramite HTTPS (canale criptato)
Fonte del download: solo server ufficiali ABB
Non sono permessi download HTTP (non criptati)
Il certificate pinning garantisce la connessione ai server ABB legittimi
Sicurezza degli aggiornamenti firmware
Tutti i file firmware sono firmati digitalmente
La validazione della firma avviene prima di qualsiasi installazione del firmware
Il firmware manomesso viene rilevato e rifiutato automaticamente
Integrità firmware verificata durante il download e l'installazione
Processo di Aggiornamento
Gli aggiornamenti vengono testati nel ciclo pre-rilascio prima della disponibilità pubblica
I test di regressione assicurano che nessuna funzionalità di sicurezza venga compromessa
Security Scanning (SAST, analisi delle dipendenze) completata prima del rilascio
Correzioni di vulnerabilità prioritizzate in base alla gravità (punteggio CVSS)
Sicurezza automatica degli aggiornamenti Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati:
Gli aggiornamenti vengono scaricati solo dai server ufficiali ABB tramite HTTPS
Registro dei log di aggiornamento data, ora, versione e risultato
Gli aggiornamenti falliti vengono registrati e segnalati all'utente
Pratiche di aggiornamento consigliate
Abilita gli aggiornamenti automatici per una copertura di massima sicurezza
Non disabilitare gli aggiornamenti automatici per motivi di sicurezza
Applica immediatamente gli aggiornamenti manuali se l'opzione automatica viene posticipata
Testare aggiornamenti principali in ambiente di laboratorio prima della distribuzione in produzione
Mantenere i log di aggiornamento per la verifica della conformità
Segnala immediatamente i fallimenti dell'aggiornamento al supporto ABB