Descrizione della sezione L'area Test ti permette di testare il tuo dispositivo e visualizzare i report di test relativi.
L'area di prova è suddivisa in 2 sezioni principali:
Opzioni di test
LSIG Test
Esecuzione del test & Pro Test
Storia dei Test
Opzioni di prova
I test, LSIG,Test Execution e Pro Test*, permettono di osservare il comportamento del dispositivo in condizioni difficili da riprodurre nella realtà, e di verificare e confermare quanto segue:
Le scelte di installazione fatte
il valore dei parametri configurati sul dispositivo.
Il tempo di Sgancio mostrato da Ekip Connect è semplicemente simulato, con tolleranze diverse rispetto alla situazione reale. I test in ogni sezione (LSIG, Pro Test) non sono veri test di iniezione di corrente. Lo scopo di questa sezione di test è verificare se, nel caso di un particolare guasto, si verifica uno Sgancio secondo un certo insieme di parametri.
*Pro Test è abilitato solo se l'utente ha un aggiornamento digitale relativo.
Il test LSIG è quello per verificare l'attività di protezione LSIG Sgancio Sgancio. (Area di test: Test LSIG)
Test Execution & Pro Test si riferiscono a vari tipi di test che coinvolgono l'iniezione di corrente/tensione per verificare la protezione Sgancio ping e l'attività di apertura e chiusura degli interruttori.
Tipi di test nell'esecuzione dei test e nel Pro Test Sono disponibili i seguenti tipi di test:
Test singolo: simula valori di corrente e/o tensione personalizzati manualmente (area di test: Test).
Sequenza di test: esegue una sequenza di test predefiniti che coprono la più ampia gamma possibile di valori anomali di corrente e tensione. Possono essere create sequenze di test personalizzate (area di test: sequenza di test).
Sgancio test: verifica il funzionamento del solenoide di apertura. In particolare, verifica che, dopo un comando Sgancio, l'interruttore passa dallo stato chiuso a quello aperto (area di test: test Sgancio).
Storia dei Test
La cronologia dei test permette all'utente di visualizzare e rivedere i report di test creati nelle opzioni di test. I report sono sempre disponibili una volta generati/scaricati localmente. (Area di test: Cronologia dei test)
Requisiti
Accesso alla funzione
Senza restrizioni
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
Unità esterna per interruttori automatici (ad esempio Ekip Up)
Interruttori automatici
Stato del dispositivo
Connessi e comunicanti Nota: durante il test, le correnti devono essere a 0.
Tipo di connessione con il dispositivo
Connessione tramite Ekip T&P o USB Type C (dove supportato)
Limitazioni
Nell'Area di Test, il calcolo delle componenti armoniche è disabilitato