Regolatore di alimentazione: procedura
Configura la funzione Power Controller
- Clicca su Strumenti > Power Controller.
- Avvia un nuovo progetto o seleziona il pulsante per leggere il Power Controller di configurazione attiva sul dispositivo.

- Abilita la funzione Power Controller e clicca su Configura per configurare i parametri della funzione (Parametri della funzione).
- Per definire la programmazione quotidiana della funzione, clicca su Power Controller programmazione. Definire i limiti di potenza da rispettare e in quali slot orari ogni giorno della settimana. Clicca su Applica.
- Aggiungi quanti più carichi ci sono nel sistema da monitorare.
- Imposta i parametri per ogni carico (Parametri di carico (Generali) Parametri di carico (Segnali)
- Per salvare il progetto, clicca su Salva progetto.
- Per trasferire la configurazione al dispositivo, verifica che il dispositivo sia connesso e comunichi con Ekip Connect e clicca su Trasferimento: alla fine del trasferimento può essere scaricato un file .pdf contenente il report di configurazione.
Nota: per trasferire la configurazione all'interruttore, si raccomanda che l'interruttore sia in stato aperto.
Monitorare la funzione
- Con il dispositivo connesso e in comunicazione con Ekip Connect, clicca su Strumenti > Power Controller.
- Apri un progetto o seleziona il pulsante per leggere il Power Controller di configurazione attivo sul dispositivo.
- Clicca su Monitoraggio.