Avvio della scansione della chiave ABB La procedura per la Scanning per cercare dispositivi connessi (Ekip T&P o Ekip Programming) tramite la chiave ABB è descritta di seguito.
Nella pagina Scanning in Connessione ai dispositivi, clicca su Scanning accanto a T&P: Ekip Connect avvia la scansione.
Nota: mentre Scanning è in corso, è possibile utilizzare Ekip Connect. Tuttavia, non è possibile avviare un'altra scansione.
Quando la scansione è completata, appaiono gli elementi del menu per il dispositivo trovato e la pagina Scanning viene aggiornata con informazioni sul dispositivo. Si apre anche la pagina principale del dispositivo.
Controlla che lo stato del dispositivo sia CONNESSO.
Seleziona la pagina richiesta e inizia a configurare e monitorare il dispositivo.
Nota: se la scansione termina e non è stato trovato alcun dispositivo, consulta "Risoluzione problemi".
Scansione">installazione dei driver per la chiave ABB Scanning
Quando inizia la Scanning del tasto ABB, i rispettivi driver devono essere già presenti. Se il sistema non riesce a installarli da solo, segui la procedura seguente e installali manualmente:
IMPORTANTE: per installare i driver, devi avere i diritti di amministratore.
Azione a passo
1
Se il software non trova i driver quando si avvia la Scanning, apparirà una finestra che chiede la loro installazione. Nella finestra visualizzata, clicca su OK oppure Installa: si apre la cartella che contiene l'eseguibile x.x.x_Driver_Setup.exe.
2
Clicca con il tasto destro sull'eseguibile e seleziona Esegui come amministratore: apparirà momentaneamente una finestra per l'installazione automatica, dopo di che si chiuderà automaticamente.
3
Per assicurarti che tutti i driver siano installati, ripeti il cation nel passo 2.