Scansione del bus seriale

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.
Nota: la comunicazione con il modulo seriale (Ekip Com modbus RTU) è possibile solo se il parametro "Local bus" è abilitato. Si prega di consultare il manuale del dispositivo per informazioni su come attivarlo.
 

Come iniziare la Scanning tramite Serial Bus

La procedura per la Scanning per cercare dispositivi collegati tramite la rete seriale Modbus RS485 è descritta di seguito.
 
  1. Nella pagina Scanning in Connessione ai dispositivi, per configurare i parametri del bus seriale, clicca su Configura accanto a Seriale.
"Configure" Botton
  1. Imposta i parametri e clicca su OK.
IMPORTANTE: i valori impostati devono corrispondere a quelli impostati sul dispositivo.
>> Per dettagli sui parametri della comunicazione seriale tramite Bus, vedi Parametri di scansione seriale.
 
  1. Clicca su Scanning accanto a Serial: Ekip Connect avvia la scansione
"Scan" Botton
Nota: mentre Scanning è in corso, è possibile utilizzare Ekip Connect. Tuttavia, non è possibile avviare un'altra scansione.
 
  1. Quando Scanning è terminato, procedi come segue:
Se avesse trovato...Allora...E poi...
Solo un dispositivo
  • Vengono mostrati gli elementi del menu del dispositivo.
  • La pagina Scanning è aggiornata con le informazioni sul dispositivo trovato.
1. Verifica che lo stato del dispositivo sia CONNESSO.
2. Seleziona la pagina richiesta e inizia a configurare e monitorare il dispositivo.
più di un dispositivo
  • Appaiono gli elementi del menu per cui Ekip Connect ha attivato automaticamente la comunicazione.
  • La pagina Scanning è aggiornata con le informazioni sul dispositivo trovato.
1. Clicca su SELECT corrispondente al dispositivo in questione.
2. Controlla che lo stato del dispositivo sia CONNESSO.
3. Seleziona la pagina richiesta per iniziare a configurare e monitorare il dispositivo.
Nota: se la scansione termina e non è stato trovato alcun dispositivo, consulta "Risoluzione problemi".


Parametri di scansione seriale

I parametri per la Scanning seriale sono descritti di seguito.
Nota: dove fornito, se non sei sicuro dei valori da selezionare, scegli Seleziona tutti nella casella di lista.
Descrizione dei parametriValore predefinito per i dispositivi ABB
COM
Elenco delle porte di comunicazione disponibili all'avvio di Ekip Connect.
IMPORTANTE: se un nuovo adattatore è diventato disponibile durante il Performing Ekip Connect, clicca su Aggiorna porte.
Nota: seleziona Mostra solo le chiavi ABB per mostrare solo le porte con unità di comunicazione Ekip T&P.
-
Baudrate
Velocità di comunicazione (velocità di baud).19200 bit/secondo
ParitàModalità di monitoraggio errore del pacchetto informativo.PERFINO
TimeoutTempo massimo di attesa per una risposta dai dispositivi cercati.100 ms
Indirizzi
Indirizzi per cercare dispositivi compatibili.
  • Seleziona 1...31: limita la Scansione agli indirizzi da 1 a 31
  • Scansione dei parametri riservati: estende la Scanning agli indirizzi da 248 a 254.
3, 4 e 247