Area di prova: Sequenza di test

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Descrizione

I test possono essere eseguiti in serie sotto forma di sequenza di test. ABB fornisce una sequenza di test predefiniti che copre la più ampia gamma possibile di valori anomali di corrente e tensione. Possono essere create sequenze di test personalizzate.
 

Come appare

Test sequences area
 
Parte
Funzione
IndietroRitorna alla pagina principale della funzione area di test .
Sequenza di test predefinitaApre la sequenza di test predefinita nella pagina.
Nuova sequenza di testApre e mostra un nuovo test di sequenza. Le sequenze di test sono vuote di default
Sequenza di test apertaApre una sequenza di test in formato .tsq precedentemente scaricata e salvata sul PC.
Sequenza di salvataggio del testSalva la sequenza di test sul PC in formato .tsq.
Nota: il formato .tsq è un formato proprietario che può essere letto solo con Ekip Connect
Rinomina sequenza di testRinomina la sequenza di test apertura.
UnIndica la sessione e il titolo della sequenza di test aperti
B

Pulsanti per gestire i test nella sequenza.

  • Seleziona tutti/Deseleziona tutti: seleziona i test da eseguire.
  • Aggiungi test: aggiunge un test alla sequenza.
C

Elenco dei test nella sequenza. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni test:

  • Seleziona la casella per includere/escludere il test nell'esecuzione della sequenza
  • Nome del test
  • Time out set
  • Valori di corrente e tensione impostati
  • Pulsanti d'azione:
    • Down arrow icon: sposta il test verso il basso nell'ordine di esecuzione
    • Up arrow icon: sposta il test in un ordine di esecuzione
    • Edit icon: mostra le schede per modificare il test (schede di modifica del test)
    • Close icon: elimina un test
CicloRipete la sequenza di test finché non viene interrotta manualmente.
InizioInizia la sequenza di test.
FermarsiInterrompi la sequenza di test.
 

Schede di modifica dei test

TabContenuto 
Proprietà
  • Nome del test
  • Timeout: tempo massimo in cui Ekip Connect aspetta un segnale Sgancio dal dispositivo.
  • Abilitazione del controllo del tempo di Sgancio rispetto ai limiti stabiliti
  • Limite minimo e massimo per i tempi di Sgancio
SegnaliVedi Segnali Tab
ArmonicheVedi Armonici a Tab
 

Avvia una sequenza di test

Danger icon CAUTELA! Esegui il test senza corrente in circolazione
  1. Con il dispositivo connesso e in comunicazione con Ekip Connect, clicca su Strumenti >area di test.
  2. Se necessario, crea o seleziona la sessione in cui eseguire il test (Crea una sessione di test).
  3. Procedi come segue:
Per eseguire...Allora...
La sequenza di test predefinitaclicca su Sequenza di test predefinita
Una sequenza precedentemente salvataclicca su Apri sequenza di test e seleziona il file .tsq della sequenza da aprire
Una nuova sequenzavedi Crea una sequenza di test.
 
  1. Per personalizzare le impostazioni e i valori di corrente e tensione di un test, posizionare il cursore sulla riga di test corrispondente: appaiono i pulsanti azione di test.
  2. Clicca su Edit icon, personalizza le impostazioni in base alla configurazione del dispositivo e alle condizioni che vuoi testare.
  3. Clicca su OK.
  4. Seleziona i test che vuoi eseguire nella sequenza.
  5. Per iniziare la sequenza, clicca su Start: i segnali vengono inviati al rilascio di protezione. La riga corrispondente al test in esecuzione mostra lo stato progressivo del test e, al termine del test, il risultato del test. Al termine di un test, il test successivo selezionato nella sequenza viene eseguito automaticamente. Al termine dell'ultimo test, la sequenza di test viene terminata automaticamente.
Nota: nessuno dei parametri può essere modificato durante il test.
Il rilascio può generare uno Sgancio, a seconda di come è stato configurato.
  1. Per interrompere manualmente il test, clicca su Stop.
  2. Dalla finestra di completamento della sequenza, clicca su Sì per generare il report della sequenza di test. Altrimenti, seleziona No. Sarà anche possibile visualizzare il rapporto successivamente dalla pagina principale del test (come appare).
 

Crea una sequenza di test.

  1. Nell'area Strumenti > Test clicca su Nuova sequenza di test.
  2. Clicca su Rinomina sequenza di test e assegna un nome alla sequenza.
  3. Clicca su Aggiungi test: appare la riga test 1 .
  4. Per personalizzare le impostazioni del test e i valori di corrente e tensione di un test, posizionare il cursore sulla riga di test corrispondente: appaiono i pulsanti di azione di test.
  5. Clicca su Edit icon, personalizza le impostazioni nelle schede di modifica del test in base alla configurazione del dispositivo e alle condizioni che vuoi testare, e clicca su OK.
  6. Ripeti i passaggi 3, 4, 5 per aggiungere tutti i test alla sequenza.
  7. Per salvare la sequenza, clicca su Salva sequenza di test.