Sistema di Protezione dell'Interfaccia

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Descrizione dello strumento
La funzione del Sistema di Protezione dell'Interfaccia IPS consente di gestire i guasti in installazioni in grado di funzionare grazie all'energia prodotta da fonti rinnovabili e locali, in particolare all'assenza di alimentazione elettrica, ad esempio a causa di un guasto sul lato della tensione MV.

La funzione è conforme allo standard CEI 0-16.
 

Descrizione della funzione
Il Sistema di Protezione dell'Interfaccia è una funzione che monitora in tempo reale le installazioni che possono operare con energia proveniente da fonti rinnovabili e locali. Se c'è un malfunzionamento della rete elettrica, in particolare un blackout, la funzione protegge l'installazione.

Vengono gestiti due scenari:
  • dispositivo come interruttore principale della griglia (configurazione di richiusura automatica del relè non disponibile).
  • dispositivo come interruttore elettronico locale del generatore (configurazione di chiusura automatica a relè disponibile).
La funzione è conforme allo standard CEI 0-16.
>> Per dettagli sulla funzione del Sistema di Protezione dell'Interfaccia, si prega di consultare i documenti 1SDH002043A1001-C disponibili qui e 1SDH002129A1002 disponibili qui.
 

Sistema di Protezione dell'Interfaccia in Ekip Connect
Da Ekip Connect possono essere eseguite le seguenti operazioni:

  • Configura rapidamente la funzione, cioè impostazioni di installazione, impostazioni per dispositivi di protezione, ingressi e uscite
 

Fabbisogno

Accesso alla funzione
Illimitato
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
Ekip UP, EkipUP+
Stato del dispositivoQualsiasi per configurare la funzione e salvare la configurazione.
Collegato e comunicando per trasferire la configurazione al dispositivo.
Nota: si consiglia di mantenere l'interruttore in stato aperto durante il trasferimento.
Tipo di connessione con il dispositivoCollegamento locale: collegamento tramite Ekip T&P
Connessione remota: Ekip COM TCP/Ekip COM modulo di comunicazione RTU
>> Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti per ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.
 

Come appare

Nota: l'immagine seguente si riferisce alla pagina visibile con un progetto aperto/nuovo. Vedi Configura la funzione Sistema di Protezione dell'Interfaccia.
 protection system interface
Parte
Descrizione
CrolloPulsante per aprire un altro progetto o crearne uno nuovo.
Abilita/DisabilitatoPulsante per abilitare/disabilitare la funzione. Lo stato attuale è visualizzato in [A].
Reset predefinitoPulsante per reimpostare i parametri alle impostazioni di fabbrica.
SalvarePulsante per salvare il progetto sul PC in formato .ips.
Nota: il formato .ips è un formato proprietario che può essere letto solo con Ekip Connect.
TrasferimentoPulsante per trasferire la configurazione al dispositivo
Visualizza diagramma/Mostra vista delle tesserePulsante per cambiare la visuale dell'area [B].
AStato della funzione
BL'area degli elementi deve essere configurata in vista tile (predefinita) o in vista diagramma.
CArea per i parametri dell'elemento selezionati in [B].
 

Configura la funzione Sistema di Protezione dell'Interfaccia

  1. Clicca su Strumenti > Sistema di Protezione dell'Interfaccia.
  2. Per iniziare un nuovo progetto, seleziona il tipo di dispositivo e poi il pulsante per la funzione che il dispositivo svolge, oppure clicca su Apri progetto per aprire un progetto precedentemente salvato.
  3. Nella pagina visualizzata, nell'area degli elementi da configurare (vedi Come appare), seleziona l'elemento da configurare e imposta i parametri.
  4. Clicca su Abilita per abilitare la funzione.
  5. Per trasferire la configurazione sul dispositivo, clicca su Trasferimento.
Nota: per trasferire la configurazione all'interruttore, si raccomanda che l'interruttore sia in stato aperto.
  1. Come indicato anche nel messaggio che appare sulla pagina, verifica che il dispositivo stia ricevendo correttamente lo stato dell'interruttore, cioè che in assenza di tensione, l'ingresso 01 del modulo Ekip Signaling 4k sia attivo, e clicca su Sì: alla fine del trasferimento, può essere scaricato un file .pdf contenente il rapporto di configurazione.